7RU02-0423-03

Ввод в эксплуатацию для обеспечения соблюдения стандартов функциональной безопасности

Введение

Для установки с соблюдением стандартов функциональной безопасности вы должны выполнить полную проверку устройства и системы перед их развертыванием.

Процесс ввода в эксплуатацию

Этап Описание
1

Проверьте подключение устройства на соответствие описанию в разделе «Установка и подключение устройства». См. Установка и подключение устройства.

Примечание: Убедитесь, что в ПЛК или цепи управления реализована логика исключения для обеспечения правильного обнаружения пробоя изоляции.
2

Проверьте настройки устройства на соответствие описанию в разделе «Настройка устройства». См. Соответствие требованиям стандартов безопасности.

Примечание: Убедитесь, что в ПЛК или цепи управления реализована логика исключения для обеспечения правильного обнаружения пробоя изоляции.
3 Проверьте правильность контроля изоляции с управлением исключением.

Контроль изоляции и проверка обнаружения пробоя изоляции

  1. На выключенном устройстве проверьте соответствие входов ПЛК или цепи управления описанию в разделе «Установка и подключение устройства». См. Соответствие требованиям стандартов безопасности.

  2. Подсоедините резистор между контролируемой сетью и землей и выполните измерения:

    • Если значение резистора равно пороговому значению сигнала +20%, сигнал не генерируется.

    • Если значение резистора равно пороговому значению сигнала -20%, генерируется сигнал.

    Примечание: Проверка производится в автономном режиме, устройство при проверке должно быть отключено от системы.
  3. Убедитесь, что сигнальное реле переключается в соответствии с используемым для проверки сопротивлением.

QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?