7ZH02-0423-03

试运行以检查功能安全标准符合性

简介

在符合功能安全标准的安装中,必须在部署安装之前对整个设备和系统设置进行测试。

试运行过程

阶段 描述
1

根据“产品安装和接线”部分中的说明验证设备接线。请参阅 产品安装和接线:

注: 确保在 PLC 或控制电路中实施了排除逻辑,以确保正确检测到绝缘警报。
2

根据产品设置中的说明验证设备设置。请参阅 安全标准合规要求

注: 确保在 PLC 或控制电路中实施了排除逻辑,以确保正确检测到绝缘警报。
3 通过排除管理验证绝缘监控。

绝缘监控和绝缘故障检测测试

  1. 关闭设备电源后,请确保 PLC 或控制电路的输入符合产品安装和接线部分的说明。请参阅 安全标准合规要求

  2. 在被监控的网络和地面之间连接一个电阻,并检查测量结果:

    • 当电阻值为警报阈值 +20% 时,不会产生警报。

    • 当电阻值为警报阈值 -20% 时,产生警报。

    注: 此测试必须脱机完成,并且要与系统断开连接以进行测试。
  3. 检查警报继电器是否根据用于测试的电阻进行切换。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?