7DE02-0423-03

Inbetriebnahme für Konformität mit Funktionssicherheitsstandards

Einführung

In einer mit den Funktionssicherheitsstandards konformen Installation müssen Sie die vollständige Geräte- und Netzeinrichtung prüfen, bevor die Installation eingesetzt wird.

Inbetriebnahmeverfahren

Phase Beschreibung
1

Überprüfen Sie, ob die Geräteverdrahtung der Beschreibung im Abschnitt „Installation und Verdrahtung des Produkts“ entspricht. Siehe Produktinstallation und -verdrahtung.

HINWEIS: Vergewissern Sie sich, dass die Ausschlusslogik so in der SPS oder im Steuerkreis implementiert ist, dass eine korrekte Isolationsalarmerkennung gewährleistet ist.
2

Überprüfen Sie, ob die Geräteeinstellungen der Beschreibung im Abschnitt „Produktkonfiguration“ entsprechen. Siehe Konformitätsanforderungen der Sicherheitsnormen.

HINWEIS: Vergewissern Sie sich, dass die Ausschlusslogik so in der SPS oder im Steuerkreis implementiert ist, dass eine korrekte Isolationsalarmerkennung gewährleistet ist.
3 Überprüfen Sie die Isolationsüberwachung mit dem Ausschlussmanagement.

Isolationsüberwachung und Isolationsfehlererkennung prüfen

  1. Vergewissern Sie sich bei ausgeschaltetem Gerät, dass die Eingänge der SPS oder des Steuerkreises den Angaben im Abschnitt „Installation und Verdrahtung des Produkts“ entsprechen. Siehe Konformitätsanforderungen der Sicherheitsnormen.

  2. Schließen Sie einen Widerstand zwischen dem überwachten Netzwerk und der Erde an und prüfen Sie den Messwert:

    • Wenn der Widerstandswert gleich dem Alarm-Ansprechwert + 20 % ist, wird kein Alarm ausgelöst.

    • Wenn der Widerstandswert gleich dem Alarm-Ansprechwert – 20 % ist, wird ein Alarm ausgelöst.

    HINWEIS: Dieser Test muss offline durchgeführt werden und die Installation muss während des Tests vom Netz getrennt sein.
  3. Überprüfen Sie, ob das Alarmrelais sich gemäß dem für den Test verwendeten Widerstandswert ein- und ausschaltet.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.