7PT02-0423-03

Funções do Modbus

O dispositivo aceita códigos de função do Modbus.
A tabela a seguir é classificada. Verifique a classificação antes da edição.
Código de função Nome da função
Decimal Hexadecimal
3 0x03 Leitura de registros retidos *
4 0x04 Leitura de registros de entrada *
6 0x06 Escrever registro único
8 0x08 Diagnósticos Modbus
16 0x10 Gravar vários registros
43/14 0x2B/0E Ler identificação de dispositivo
43/15 0x2B/0F Obter data/hora
43/16 0x2B/10 Definir data/hora
98 0x62 Modbus/98 *

Solicitação Ler identificação de dispositivo

Número Tipo Valor
0 VendorName

Schneider Electric

1 ProductCode IMDIM400N / IMDIM400THRN
2 MajorMinorRevision XXX.YYY.ZZZ
3 VendorURL

www.se.com

4 ProductName Dispositivo de monitorização de isolação
5 ModelName IM400N / IM400THRN

O dispositivo responde a qualquer tipo de solicitação (básica, regular, estendida).

QR code for this page

Isto foi útil?