Lire les registres de dispositifs
Description
Cette option permet à la passerelle Link150 de lire les registres Modbus sur le dispositif sélectionné.
Procédure de lecture
Etape |
Action |
Résultat |
---|---|---|
1 |
Dans la barre de menus , cliquez sur . |
Ouvre le menu . |
2 |
A partir du menu , dans le sous-menu , cliquez sur . |
Ouvre la page . |
3 |
Sélectionnez le dispositif dans la liste . |
Sélectionne le dispositif dans la liste. |
4 |
Renseignez les champs (ou effectuez une sélection dans la liste des dispositifs définis), et . |
Définit les registres à lire sur le dispositif spécifié. NOTE: le
paramètre
est désactivé en mode esclave.
|
5 |
Sélectionnez le . |
Le type de données approprié est sélectionné. |
6 |
Pour changer l'affichage des données Modbus dans la colonne , sélectionnez , , ou . |
Sélectionne la façon dont les valeurs de données sont affichées. |
7 |
Cliquez sur . |
Lit le registre de dispositif selon la configuration choisie. |
Paramètres Lire les registres de dispositifs du Link150
Paramètre |
Description |
Réglages |
---|---|---|
|
Sélectionne un dispositif à lire dans la liste des dispositifs précédemment ajoutés. NOTE: Lorsque le dispositif est en mode esclave, le bouton
est disponible même
si aucun nom n'est sélectionné dans la liste .
|
- |
|
Adresse (ID local) du dispositif qui doit être lu. NOTE: Le paramètre
est désactivé
en mode esclave.
|
1 (réglage d'usine) |
|
Numéro de registre au format décimal. |
|
|
Nombre de registres à lire. |
|
|
Répertorie les registres par numéro au format décimal. |
- |
|
Répertorie les données stockées pour un registre. Les valeurs récupérées dépendent du dispositif connecté à la passerelle Link150. Pour plus d'informations sur les valeurs de registre enregistrées, consultez la documentation relative à l'appareil connecté. |
- |
|
Dresse la liste des types de données disponibles pour le dispositif. |
|
Options |
Ces différentes options permettent de modifier l'affichage des données de la colonne . |
Décimal (réglage d'usine) |