终检和报告
终检
试运行测试结束后,进行以下检查:
|
步骤 |
操作 |
|---|---|
|
1 |
确认连接点的紧固扭矩正确,设备内部未留有任何工具或物体,并且所有设备、门和保护盖都已设置到位。 |
|
2 |
确认设备关闭(分闸位置),且合闸弹簧已储能。 |
通过 EcoStruxure Power Commission 软件生成的项目报告
EcoStruxure Power Commission 软件生成项目报告,其中列出了用于该项目的断路器。它针对每个 MasterPacT MTZ 断路器提供以下信息:
-
断路器识别数据
-
MicroLogic X 识别数据,包括已安装的 Digital Modules 的列表
-
附件列表,其中包括内部附件(比如 M2C 可编程触点)和外部模块(比如 IO 模块)
-
MicroLogic X 控制单元的保护设置
-
报警设置
-
IFE、EIFE 或 IFM 通讯接口设置
@writer (20/06/2016): FYI, “tests results are not part of the project report” (sesa59748, 7/06/2016)
通过 EcoStruxure Power Commission 软件生成的通讯测试报告
EcoStruxure Power Commission 软件执行通讯测试,并生成测试报告。它针对每个通讯设备提供以下信息:
-
设备的名称和类型
-
通讯类型
-
设备的地址
-
连接状态