Vérifications finales et rapports
Vérifications finales
Après avoir effectué les tests de mise en service, contrôlez que :
|
Étape |
Action |
|---|---|
|
1 |
Vérifiez que tous les raccordements sont établis avec le couple de serrage correct, qu'aucun outil ou objet ne se trouve dans l'équipement et que tous les appareils, portes et caches de protection sont en place. |
|
2 |
Vérifiez que l'appareil est hors tension (ouvert) et que le ressort de fermeture est armé. |
Rapport de projet généré par le logiciel EcoStruxure Power Commission
EcoStruxure Power Commission MasterPacT MTZ
-
Les données d'identification du disjoncteur
-
Les données d'identification MicroLogic X, et notamment la liste des Digital Modules installés
-
La liste des accessoires, notamment les accessoires internes (par exemple, les contacts programmables M2C), et des modules externes (par exemple, le IO)
-
Les paramètres de protection de l'unité de contrôle MicroLogic X
-
Les paramètres d'alarmes
-
Paramètres d'interface de communication IFE, EIFE ou IFM
@writer (20/06/2016): FYI, “tests results are not part of the project report” (sesa59748, 7/06/2016)
Rapport de test de communication généré par le logiciel EcoStruxure Power Commission
Le logiciel EcoStruxure Power Commission réalise un test de communication et génère un rapport. Pour chaque appareil communiquant, il fournit les informations suivantes :
-
Le nom et le type de l'appareil
-
Le type de communication
-
Adresse de l'appareil
-
L'état de la connexion