查找关键情况中的脱扣或报警的原因
定义
在操作设备时,用户可能面临两种关键情况:
-
断路器自动脱扣,从而中断供电。
-
断路器未脱扣,但 MicroLogic X 控制单元检测到报警:
-
对于高严重性报警,工作 LED 为红色,指示急需采取纠正措施。
-
对于中等严重性报警,工作 LED 为橙色,指示需要计划开展纠正措施。
-
脱扣或报警的通知
脱扣或报警事件的通知方式为:
-
在 MicroLogic X 控制单元 HMI 上,通过脱扣原因 LED 或工作 LED 来指示。在控制单元受电的情况下,屏幕上显示红色或橙色弹出消息。
-
通过 SDE 故障脱扣指示触点来指示
取决于所安装的选件,脱扣或报警事件的通知方式还可以有:
-
通过附加的 SDE2 故障脱扣指示触点来指示
-
通过 M2C 可编程触点的输出来指示
-
通过 IO 应用程序模块的输出来指示
-
通过经 IFE 或 EIFE Ethernet 接口发送的电子邮件来通知
-
在连接到通讯网络的远程控制器上(通过用户自定义的应用程序)通知
-
在 FDM128 显示器上
-
在 FDM121 显示器上
活动的报警也可以通过以下方式查阅:
-
在 EcoStruxure Power Device 应用 连接到 MicroLogic X 控制单元的智能手机上:
-
通过 Bluetooth
-
通过 USB OTG 连接
-
-
在连接到 MicroLogic X 控制单元的 EcoStruxure Power Commission 软件上:
-
通过 USB 连接
-
通过 IFE 或 EIFE Ethernet 接口
-
通过 IFM Modbus-SL 接口
-
A Panel Server 网关
B 用于 8 个设备的 FDM128 以太网显示器
C Ethernet 交换机
D 用于单个 MasterPacT MTZ 抽出式断路器的 EIFE 嵌入式 Ethernet 接口
E 用于单个 MasterPacT MTZ 断路器的 IFE Ethernet 以太网接口
F 用于单个断路器的 IO 输入/输出应用程序模块
G 用于单个电路断路器的 FDM121 前显示模块
H 用于事件通知的 IO 模块输出
I ULP 端口模块
J 一个或两个 SDE 故障脱扣指示触点
K 两个可选的 M2C 可编程触点
L MicroLogic X 控制单元
M 抽出式 MasterPacT MTZ 断路器
N 固定式 MasterPacT MTZ 断路器
利用 MicroLogic X 控制单元识别脱扣或报警的原因
在关键情况下,可以利用以下其中一种方法来本地识别脱扣或报警的原因:
-
断路器上的蓝色故障脱扣复位按钮 (A)。脱扣按钮弹出时,发生脱扣。
-
MicroLogic X 控制单元上的指示灯:
-
Ready LED (B)
-
工作 LED (C)
-
MicroLogic X 显示屏 (D)
-
脱扣原因 LED (E)
-
-
安装有 EcoStruxure Power Device 应用 的智能手机,能够通过以下方式获取脱扣原因、脱扣或报警上下文以及设备 ID:
-
通过 NFC
-
通过 Bluetooth
-
通过 USB OTG 连接
-

A 蓝色故障脱扣复位按钮
B Ready LED
C 工作 LED
D MicroLogic X 显示屏
E 脱扣原因 LED
脱扣后诊断数据的可用性
MicroLogic X 控制单元受电后,诊断数据可用。
如果 MicroLogic X 控制单元不由外部 24 Vdc 电源永久性地供电,则通过 mini USB 端口将 MicroLogic X 控制单元连接到外部电源,比如 Mobile Power Pack 移动电源,以便能够访问诊断数据。
当 MicroLogic X 控制单元采用外部供电时,诊断数据的可用性取决于 MicroLogic X 状态:
-
如果 MicroLogic X 控制单元运行正常,则所有诊断数据都可用。
-
如果 MicroLogic X 控制单元无法工作,则没有数据直接可用。但可以使用 EcoStruxure Power Device 应用 中的 NFC 功能提取一些数据。
脱扣原因 LED 和红色工作 LED 由 MicroLogic X 内置锂电池供电,在控制单元没有其他电源来源的情况下,会持续亮起 4 小时。如要在 4 小时后再次打开脱扣原因 LED 或红色工作 LED,则按下测试/复位按钮。
利用显示屏和 LED 查找脱扣原因
断路器自动脱扣,从而中断供电,并且蓝色故障脱扣复位按钮弹出。
Ready LED |
工作 LED |
MicroLogic X 显示屏 |
脱扣原因 LED |
描述 |
---|---|---|---|---|
Ready LED 绿灯闪烁。 |
工作 LED 熄灭。 |
其中一个脱扣原因 LED 亮红灯。 |
网络上存在电气故障 | |
Ready LED 熄灭。 |
工作 LED 为红色。 |
所有 LED 都亮起。 |
在自测试期间检测到重大 MicroLogic X 控制单元异常 |