Búsqueda de la causa de un disparo o una alarma en casos críticos
Definiciones
Al manipular el aparato, el usuario se puede enfrentar a dos casos críticos:
-
El interruptor automático se ha disparado automáticamente y ha interrumpido la fuente de alimentación.
-
El interruptor automático no se ha disparado, pero la unidad de control MicroLogic X ha detectado una alarma:
-
Para una alarma de alta prioridad, el LED de servicio está en rojo, lo que indica que se requiere una acción correctiva urgente.
-
Para una alarma de prioridad media, el LED de servicio está en naranja, lo que indica que hay que programar una acción correctiva.
-
Notificación de un disparo o una alarma
Un disparo o un suceso de alarma se indican:
-
En la HMI de la unidad de control MicroLogic X, mediante los LED de la causa del disparo o el LED de servicio. Cuando la unidad de control recibe alimentación, en la pantalla se muestra un mensaje emergente rojo o naranja.
-
Mediante el contacto de señalización de defecto eléctrico SDE
En función de las opciones instaladas, un disparo o una alarma también se pueden indicar:
-
Mediante un contacto de señalización de defecto eléctrico SDE2 adicional
-
Mediante las salidas de los contactos programables M2C
-
Mediante las salidas de un módulo de aplicación IO
-
Mediante un correo electrónico enviado a través de una interfaz IFE o EIFE Ethernet
-
En un controlador remoto conectado a la red de comunicación (aplicación personalizada por el usuario)
-
En la pantalla FDM128
-
En la pantalla FDM121
Las alarmas activas también se pueden consultar de las siguientes maneras:
-
En un smartphone con EcoStruxure Power Device aplicación conectado a la unidad de control MicroLogic X:
-
A través de Bluetooth
-
A través de la conexión USB OTG
-
-
En el software EcoStruxure Power Commission conectado a la unidad de control MicroLogic X:
-
A través de la conexión USB
-
A través de la interfaz IFE o EIFE Ethernet
-
A través de la interfaz IFM Modbus-SL
-
A Panel Server puerta de enlace
B Pantalla Ethernet FDM128 para ocho dispositivos
C Conmutación de Ethernet
D Interfaz EIFE integrada Ethernet para un interruptor automático seccionable MasterPacT MTZ
E Interfaz IFE Ethernet para un interruptor automático MasterPacT MTZ
F Módulo de aplicación de entrada/salida IO para un interruptor automático
G Módulo de pantalla frontal FDM121 para un interruptor automático
H Salidas del módulo IO utilizadas para la notificación de eventos
I Módulo de puerto ULP
J Uno o dos contactos de señalización de defecto eléctrico SDE
K Dos contactos programables M2C opcionales
L Unidad de control MicroLogic X
M Interruptor automático seccionable MasterPacT MTZ
N Interruptor automático fijo MasterPacT MTZ
Identificación de la causa de un disparo o una alarma usando la unidad de control MicroLogic X
En situaciones críticas, se puede identificar localmente la causa de un disparo o una alarma usando uno de los siguientes elementos:
-
El botón de rearme después de defecto azul en el interruptor automático (A). Si el botón de disparo ha saltado hacia fuera, el disparo ha tenido lugar.
-
Indicadores de la unidad de control MicroLogic X:
-
El indicador LED Ready (B)
-
El indicador LED de servicio (C)
-
La pantalla de MicroLogic X (D)
-
Los indicadores LED de la causa del disparo (E)
-
-
Un smartphone con la aplicación EcoStruxure Power Device aplicación instalada para obtener la causa del disparo, el contexto del disparo o la alarma y el ID del aparato:
-
A través de NFC
-
A través de Bluetooth
-
A través de la conexión USB OTG
-

A Botón azul de rearme después de defecto
B Indicador LED Ready
C Indicador LED de servicio
D Pantalla de MicroLogic X
E Indicadores LED de causa del disparo
Disponibilidad de datos de diagnóstico tras un disparo
Los datos de diagnóstico están disponibles cuando la unidad de control MicroLogic X está encendida.
Si la unidad de control MicroLogic X no recibe alimentación de manera permanente de una fuente de alimentación externa de 24 V CC, conecte la unidad de control MicroLogic X a una fuente de alimentación externa, por ejemplo, el Mobile Power Pack, a través del puerto mini-USB para tener acceso a los datos de diagnóstico.
Cuando la unidad de control MicroLogic X recibe alimentación externa, la disponibilidad de los datos de diagnóstico depende del estado de funcionamiento de MicroLogic X:
-
Si la unidad de control MicroLogic X funciona correctamente, están disponibles todos los datos de diagnóstico.
-
Si la unidad de control MicroLogic X no funciona correctamente, no hay ningún dato disponible directamente. Sin embargo, pueden extraerse algunos datos con la función NFC de EcoStruxure Power Device aplicación.
Los indicadores LED de causa del disparo y el indicador LED rojo de servicio están alimentados por la batería de litio interna de la unidad MicroLogic X y permanecen encendidos durante 4 horas cuando la unidad de control no recibe otra alimentación. Para volver a activar los indicadores LED de causa del disparo o el indicador LED rojo de servicio tras 4 horas, pulse el botón de prueba/restablecimiento.
Utilización de la pantalla y los LED para buscar la causa de un disparo
El interruptor automático se ha disparado automáticamente, se ha interrumpido la alimentación y se ha levantado el botón de rearme después de defecto azul.
|
LED preparado |
Indicador LED de servicio |
Pantalla de MicroLogic X |
Indicadores LED de causa del disparo |
Descripción |
|---|---|---|---|---|
|
Indicador LED Ready en verde intermitente. |
Indicador LED de servicio apagado. |
Uno de los indicadores LED de causa del disparo está encendido en rojo. |
Defecto eléctrico en la red | |
|
Indicador LED Ready apagado. |
Indicador LED de servicio encendido en rojo. |
Todos los LED están activados. |
Incidencia grave de la unidad de control MicroLogic X detectada durante la comprobación automática |
Utilización de la pantalla y los LED para buscar la causa de una alarma
El interruptor automático no se ha disparado, pero el LED de servicio de la unidad de control MicroLogic X está activado.