Identifier la cause d'un déclenchement ou d'une alarme dans des situations critiques
Définitions
Lors du fonctionnement de l'appareil, l'utilisateur peut se trouver confronté à deux situations critiques :
-
Le disjoncteur s'est déclenché automatiquement, coupant l'alimentation électrique.
-
Le disjoncteur ne s'est pas déclenché, mais l'unité de contrôle MicroLogic X a détecté une alarme :
-
pour une alarme de sévérité haute, le voyant de service est rouge, indiquant l'urgence de la mise en place d'une action corrective.
-
pour une alarme de sévérité moyenne, le voyant de service est orange, ce qui signifie qu'une action corrective doit être programmée.
-
Notification d'un déclenchement ou d'une alarme
Un déclenchement ou une alarme est signalé :
-
Sur l'écran local de l'unité de contrôle MicroLogic X, par les voyants de cause de déclenchement ou les voyants de service. Lorsque l'unité de contrôle est sous tension, un message rouge ou orange s'affiche sur l'écran.
-
Par le contact de signalisation de déclenchement sur défaut électrique SDE
Selon les options installées, un déclenchement ou une alarme peut également être signalé :
-
Par un contact de signalisation de déclenchement sur défaut électrique SDE2 supplémentaire
-
Par les sorties des contacts programmables M2C
-
Par les sorties d'un module d'application IO
-
Par un e-mail envoyé via l'interface Ethernet IFE ou EIFE
-
Sur un contrôleur à distance branché sur le réseau de communication (application configurée par l'utilisateur)
-
Sur l'afficheur FDM128
-
Sur l'afficheur FDM121
Les alarmes actives peuvent également être consultées :
-
Sur un smartphone muni de EcoStruxure Power Device application et connecté à l'unité de contrôle MicroLogic X :
-
Via Bluetooth
-
Via une connexion USB OTG
-
-
Sur le logiciel EcoStruxure Power Commission connecté à l'unité de contrôle MicroLogic X :
-
Via une connexion USB
-
Via une interface Ethernet IFE ou EIFE
-
Via une interface Modbus-SL IFM
-
A Passerelle Panel Server
B Afficheur Ethernet FDM128 pour huit appareils
C Commutateur Ethernet
D Interface Ethernet intégrée EIFE pour un disjoncteur débrochable MasterPacT MTZ
E Interface Ethernet IFE pour un disjoncteur MasterPacT MTZ
F Module d'application d'entrée/sortie IO pour un disjoncteur
G Module d'affichage en face avant FDM121 pour un disjoncteur
H Sorties du module IO utilisées pour la notification des événements
I Module à port ULP
J Un ou deux contacts de signalisation de déclenchement sur défaut électrique SDE
K Deux contacts programmables M2C en option
L Unité de contrôle MicroLogic X
M Disjoncteur MasterPacT MTZ débrochable
N Disjoncteur MasterPacT MTZ fixe
Identifier la cause d'un déclenchement ou d'une alarme à l'aide de l'unité de contrôle MicroLogic X
En situation critique, la cause d'un déclenchement ou d'une alarme peut être identifiée en local par les moyens suivants :
-
Bouton bleu de réarmement après déclenchement sur défaut du disjoncteur (A). Lorsque le bouton de déclenchement est sorti, cela veut dire que le déclenchement a eu lieu.
-
Indicateurs de l'unité de contrôle MicroLogic X :
-
Voyant Ready (B)
-
Voyant de service (C)
-
Ecran MicroLogic X (D)
-
Voyants de cause de déclenchement (E)
-
-
Smartphone doté de l'application EcoStruxure Power Device application pour obtenir la cause de déclenchement, le contexte du déclenchement ou de l'alarme, et l'ID d'appareil :
-
Via NFC
-
Via Bluetooth
-
Via une connexion USB OTG
-

A Bouton bleu de réarmement après déclenchement
B Voyant Ready
C Voyant de service
D Ecran MicroLogic X
E Voyants de cause de déclenchement
Disponibilité des données de diagnostic après un déclenchement
Les données de diagnostic sont disponibles tant que l'unité de contrôle MicroLogic X est sous tension.
Si l'unité de contrôle MicroLogic X n'est pas alimentée en permanence par une source externe 24 VCC, connectez l'unité de contrôle MicroLogic X à une alimentation externe (par exemple Mobile Power Pack) via le port mini USB pour avoir accès aux données de diagnostic.
Lorsque l'unité de contrôle MicroLogic X est alimentée par une source externe, la disponibilité des données de diagnostic dépend de l'état du MicroLogic X :
-
Si l'unité de contrôle MicroLogic X est opérationnelle, toutes les données de diagnostic seront disponibles.
-
Si l'unité de contrôle MicroLogic X est inopérante, aucune donnée n'est disponible directement. Cependant, certaines données peuvent être extraites en utilisant la fonction NFC avec le EcoStruxure Power Device application.
Les voyants de cause de déclenchement et le voyant (rouge) de service sont alimentés par la pile au lithium MicroLogic X interne et restent allumés durant 4 heures lorsque l'unité de contrôle n'est alimentée par aucune autre source. Passées ces 4 heures, pour allumer les voyants de cause de déclenchement ou le voyant de service, appuyez sur le bouton de test/acquittement.
Utilisation de l'écran d'affichage et des voyants pour identifier la cause d’un déclenchement.
Le disjoncteur s'est déclenché automatiquement, coupant l'alimentation électrique, et le bouton bleu de réarmement après déclenchement est sorti.
|
Voyant Ready |
Voyant de service |
Ecran d'affichage MicroLogic X |
Voyants de cause de déclenchement |
Description |
|---|---|---|---|---|
|
Le voyant Ready est vert clignotant. |
Le voyant de service est éteint. |
Un des voyants de cause de déclenchement est rouge fixe. |
Défaut électrique sur le réseau | |
|
Le voyant Ready est éteint. |
Le voyant de service est rouge fixe. |
Tous les voyants sont allumés. |
Incident majeurMicroLogic X de l'unité de contrôle détecté lors d'un auto-test |
Utilisation de l'écran d'affichage et des voyants pour identifier la cause d'une alarme
Le disjoncteur ne s'est pas déclenché, mais le voyant de service de l'unité de contrôle MicroLogic X est allumé.