DOCA0101ZH-09

MasterPacT MTZ2/MTZ3 系列

描述

对于高达 1,150 Vac 的交流电源系统,MasterPacT MTZ2/MTZ3 系列断路器和隔离开关的额定电流为 800 A 至 6,300 A。

MasterPacT MTZ2/MTZ3 系列适用于以下壳架等级:

  • MasterPacT MTZ2 适用的额定电流为 800 A 至 4,000 A

  • MasterPacT MTZ3 适用的额定电流为 4,000 A 至 6,300 A

每种壳架等级适用以下电源系统:

  • 3 极 (3P)

  • 4 极 (4P)

设备有以下安装类型:

  • 固定式

  • 抽出式

惯例

在本指南中,术语 MasterPacT MTZ 设备涵盖断路器和隔离开关。

断路器

提供以下分断类型:

  • N1:全保护下的标准短路级别 (42 kA)

  • H1:全保护下的高短路级别 (66 kA)

  • H2:非常高保护 (85 kA) 下的非常高短路级别 (100 kA)

  • H2V:非常高保护 (100 kA) 下的非常高短路级别 (100 kA)(额定工作电压 Ue 不超过 440 Vac)

  • H3:高保护 (66 kA) 下的极高短路级别 (150 kA)

  • L1:强限流和显著保护 (30 kA) 下的极高短路级别 (150 kA)

注: 上述值对应于 440 Vac 网络,若为更高的电压,这些值可能有所不同。请参阅 LVPED216026EN MicroLogic X 控制单元的 MasterPacT MTZ - 目录

断路器配备有 MicroLogic X 控制单元。

如需全面了解可用的断路器型号、壳架等级、断续流额定值、互感器额定值和控制单元,请参阅 LVPED216026EN MicroLogic X 控制单元的 MasterPacT MTZ - 目录

隔离开关

提供以下分断类型:

  • NA:Icw = 42 kA/1s

  • HA:Icw = 66 kA/1s

  • HF:Icw = 85 kA/1s

  • HH:Icw = 100 kA/1s

有关可用隔离开关型号和壳架等级的信息,请参阅 LVPED216026EN MicroLogic X 控制单元的 MasterPacT MTZ - 目录

4P 设备上的中性线位置

在 4P 断路器上:

  • 对于 MasterPacT MTZ2 N1、H3、L1、H10,标配的中性线位置是左侧。

  • 对于 MasterPacT MTZ2 H1、H2 和 H2V,标配的中性线位置是左侧。也可以选购中性线位置在右侧的版本。

  • 对于 MasterPacT MTZ3 H1、H2,标配的中性线位置是左侧。也可以选购中性线位置在右侧的版本。

在 4P 隔离开关上:

  • 对于 MasterPacT MTZ2 NA、HA、HF,可以使用所提供的标签将中性线位置从左侧切换到右侧。

  • 对于 MasterPacT MTZ2 HH,标配的中性线位置是左侧。也可以选购中性线位置在右侧的版本。

  • 对于 MasterPacT MTZ3 HA,标配的中性线位置是左侧。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?