DOCA0101FR-09

Verrouillage des volets isolants MasterPacT MTZ2

Utilisation de l'accessoire d'indication et de verrouillage de la position des volets

Étape

Action

1

Les bras indicateurs des volets peuvent être verrouillés séparément ou ensemble :

  • Pour verrouiller le volet isolant supérieur, tirez sur la languette du bras indicateur gauche.

  • Pour verrouiller le volet isolant inférieur, tirez sur la languette du bras indicateur droit.

2

Insérez le cadenas dans la languette et fermez-le.

3

Vérifiez que les volets isolants inférieurs ne s'ouvrent pas lorsque l'actionneur situé à droite est enfoncé.

Utilisation des sabots de verrouillage des volets

Étape

Action

1

Retirez les sabots de verrouillage des volets, stockés dans le châssis.

2

Placez les sabots de verrouillage des volets dans les guides appropriés :

  • Pour verrouiller le volet isolant supérieur, installez le sabot de verrouillage sur le mécanisme du volet situé à gauche.

  • Pour verrouiller le volet isolant inférieur, installez le sabot de verrouillage sur le mécanisme du volet situé à droite.

3

Insérez un cadenas dans la languette de chaque sabot et fermez-le.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?