DOCA0101ES-09

Enclavamiento de las pantallas aislantes del dispositivo MasterPacT MTZ2

Uso del accesorio de indicador y enclavamiento de la posición de la pantalla

Paso

Acción

1

Los brazos de señalización de las pantallas se pueden bloquear juntos o de forma individual:

  • Para bloquear la pantalla aislante superior, extraiga del slot el tirador del brazo de señalización de la pantalla izquierda.

  • Para bloquear la pantalla aislante inferior, extraiga del slot el tirador del brazo de señalización de la pantalla derecha.

2

Inserte el candado en el tirador y ciérrelo.

3

Compruebe que las pantallas aislantes inferiores no se abran cuando se pulsa en el actuador de la derecha.

Uso de las cuñas de enclavamiento

Paso

Acción

1

Retire las cuñas de enclavamiento que se guardan en el chasis.

2

Coloque las cuñas de enclavamiento en las guías adecuadas:

  • Para bloquear la pantalla aislante superior, instale una cuña de enclavamiento en el mecanismo de la pantalla en la parte izquierda.

  • Para bloquear la pantalla aislante inferior, instale una cuña de enclavamiento en el mecanismo de la pantalla en la parte derecha.

3

Inserte un candado en cada tirador de cuña de enclavamiento y ciérrelo.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?