Solución de problemas: Operaciones de control desde las páginas web de IFE/EIFE
Definición
Las operaciones de control incluyen comandos para abrir y cerrar el aparato desde las páginas web de IFE o EIFE.
Para obtener información acerca de las operaciones de control realizadas desde las páginas web de IFE o EIFE, consulte las siguientes guías en Documentos relacionados al principio de esta guía:
-
DOCA0084•• Enerlin'X IFE - Servidor de panel Ethernet - Guía del usuario
-
DOCA0142•• Enerlin'X IFE - Ethernet Interfaz para un interruptor automático - Guía del usuario
-
DOCA0106•• Enerlin'X EIFE - Interfaz Ethernet integrada para un interruptor automático seccionable MasterPacT MTZ - Guía del usuario
El aparato no se puede controlar desde las páginas web de IFE o EIFE
|
Descripción del problema |
Síntoma |
Causas posibles |
Soluciones |
|---|---|---|---|
|
El aparato no se puede abrir ni cerrar. |
Los botones y no se muestran en la página web. |
El control de la aplicación no está activado en la interfaz IFE. |
Active el control de la aplicación pulsando el botón de prueba en la parte delantera de la interfaz IFE durante 10–15 s. |
|
El usuario no ha iniciado sesión como administrador. |
Inicie sesión como administrador. |
||
|
Mensaje en la página web:
|
El modo de control del aparato está establecido en manual. |
Cambie el modo de control a automático. |
|
|
Mensaje en la página web: . |
El modo de control del aparato está establecido en local automático. |
Cambie el modo de control a remoto automático. |
|
|
Mensaje en la página web: . NOTA: No se muestra ningún mensaje
si la acción de apertura falla.
|
Los comandos de control remoto están desactivados a causa del conmutador de bloqueo de la parte delantera de la interfaz IFE. |
Coloque el conmutador de bloqueo de la parte delantera de la interfaz IFE en la posición de desbloqueado. |
|
|
La interfaz EIFE está bloqueada por el software EcoStruxure Power Commission. |
En el software EcoStruxure Power Commission, en el menú , cambie el valor del parámetro de a re. |
||
|
El aparato no se puede cerrar. |
Mensaje en la página web: . |
El módulo IO ha inhibido el comando de cierre. |
Active el comando de cierre utilizando el selector conectado en la entrada digital del módulo IO (I=1). |
|
El comando de cierre se ha inhibido debido a un comando procedente de la red de comunicación o el software EcoStruxure Power Commission. |
En el software EcoStruxure Power Commission, en el menú , cambie el valor del parámetro de a . |
La inhibición de cierre mediante el módulo IO no está operativa
|
Descripción del problema |
Posible causa |
Solución |
|---|---|---|
|
El aparato puede estar cerrado mientras el selector conectado a una entrada digital del módulo IO está establecido en Inhibir (I4=0). |
El ajuste de MicroLogic X (Cierre del interruptor mediante entrada digital) está desactivado. |
En el software EcoStruxure Power Commission, en el menú , en , cambie el valor del parámetro a . |
Comprobaciones adicionales
Si las acciones de solución de problemas descritas anteriormente no funcionan, el problema puede deberse a las operaciones mecánicas o eléctricas del aparato. Consulte la información de solución de problemas de los apartados Operaciones de control mecánico y Operaciones de control eléctrico.