Appareil débrochable
Définition
Un appareil débrochable est composé d'une partie mobile (l'appareil) et d'une partie fixe (châssis).
Description de la partie mobile de l'appareil débrochable
Le schéma suivant présente la version standard de la partie mobile d'un appareil débrochable (aucun accessoire en option).
Description des accessoires de l'appareil débrochable
L'illustration suivante présente les accessoires disponibles pour la partie mobile d'un appareil débrochable.
Les schémas suivants mettent en relief certains accessoires de la partie mobile de l'appareil débrochable.
Description du châssis
Le schéma suivant présente la version standard du châssis (aucun accessoire en option).
Description des accessoires du châssis
Le schéma suivant présente les accessoires disponibles pour le châssis.
|
A VDC (détrompeur) B Contacts de position de l'appareil débrochable C Bornier en option D Câble reliant le module à port ULP et l'interface EIFE E EIFE (interface Ethernet intégrée) F Capot sur bornier fils fins |
G VPOC (verrouillage d'embrochage porte ouverte) H VIVC (indication de position et verrouillage des volets) I IBPO (interverrouillage entre la manivelle d'embrochage et le bouton-poussoir d'ouverture) J VSPD (verrouillage du châssis par serrures) K VPEC (condamnation de porte) |
Description du bornier du châssis
Affectation des borniers
Le tableau suivant décrit l'affectation et la disponibilité des borniers pour les disjoncteurs et interrupteurs-sectionneurs débrochables :
-
Les borniers standard sont fournis avec le châssis, même si les accessoires associés ne sont pas installés sur l’appareil.
-
Les borniers en option sont fournis sur le châssis uniquement si les accessoires associés sont installés sur l’appareil.
-
N/A indique que les borniers et les accessoires associés ne sont pas compatibles avec l’appareil.
|
Bornier |
Marquage |
Description |
Disjoncteur |
Interrupteur-sectionneur |
|---|---|---|---|---|
|
A |
CD1–CD3 CE4–CE6 |
3 contacts de position Débroché CD 3 contacts de position Embroché CE |
En option |
En option |
|
B |
COM |
Module à port ULP |
Standard |
N/A |
|
UC1 |
Sélectivité logique (ZSI), cadre sommateur pour protection différentielle ou entrée de module MDGF |
Standard |
Standard |
|
|
UC2 |
TC externes, cadre sommateur pour protection différentielle ou entrée de module MDGF |
Standard |
Standard |
|
|
SDE2/RES |
Contact de signalisation de défaut SDE2 |
En option |
N/A sur MasterPacT MTZ NA, HA, HA10 En option sur MasterPacT MTZ2 HF, HH |
|
|
ou réarmement à distance électrique RES |
N/A |
|||
|
UC4 |
Connecteur de tension externe |
En option |
N/A |
|
|
UC3 |
Connecteur de tension externe |
Standard sur disjoncteurs 3P |
Standard sur interrupteurs-sectionneurs 3P |
|
|
En option sur disjoncteurs 4P |
N/A sur interrupteurs-sectionneurs 4P |
|||
|
M2C/ESM |
Contacts programmables M2C ou module de commutation ESM ERMS |
En option |
N/A |
|
|
SDE1 |
Contact de signalisation défaut électrique SDE1 |
Standard |
Standard |
|
|
CE1–CE3 CT4–CT6 |
3 contacts de position Embroché CE 3 contacts de position Test CT |
En option |
En option |
|
|
C |
MN/MX2 |
Déclencheur voltmétrique à manque de tension MN ou déclencheur voltmétrique d'ouverture MX2 |
Standard |
Standard |
|
MX1 |
Déclencheur voltmétrique d'ouverture MX1 |
Standard |
Standard |
|
|
XF |
Déclencheur voltmétrique de fermeture XF |
Standard |
Standard |
|
|
PF |
Contact Prêt à fermer PF |
Standard |
Standard |
|
|
MCH |
Motoréducteur MCH |
Standard |
Standard |
|
|
D(1) |
OF11–OF24 EF11–EF24 |
8 contacts de signalisation OF ou 8 contacts combinés embroché/fermé auxiliaires EF |
En option |
En option |
|
OF1–OF4 |
4 contacts de signalisation OF |
Standard |
Standard |
|
|
CT1–CT3 CD4–CD6 CE7–CE9 |
3 contacts de position Test CT ou 3 contacts de position Débroché CD 3 contacts de position Embroché CE |
En option |
En option |
|
|
D(2) |
OF11–OF22 EF11–EF22 |
6 contacts de signalisation OF ou 6 contacts combinés embroché/fermé auxiliaires EF |
En option |
N/A |
|
OF1–OF4 |
4 contacts de signalisation OF |
Standard |
Standard |
|
|
EIFE |
Interface Ethernet EIFE intégrée |
En option |
N/A |
|
|
(1) sans interface EIFE (2) avec interface EIFE |
||||