Enclenchement de la fonction ERMS
Présentation
La fonction ERMS permet de réduire les paramètres de protection pour que le disjoncteur se déclenche le plus rapidement possible lorsqu'un défaut d'arc interne se produit. Un temps de déclenchement plus court limite les risques de blessures lorsque des électriciens qualifiés se trouvent à proximité d'équipements sous tension.
Conditions d'engagement de la fonction ERMS
La fonction ERMS est disponible lorsque le Digital Module ERMS (paramètres de maintenance de réduction d'énergie) a été acheté et installé sur l'unité de contrôle MicroLogic X.
Principe de fonctionnement
|
La fonction ERMS peut être enclenchée de plusieurs manières :
|
La fonction ERMS peut être enclenchée avec Application EcoStruxure Power Device (protection par mot de passe) et un commutateur de sélection externe.
La fonction ERMS doit être désenclenchée via l'interface qui a servi à l'enclencher :
-
Fonction enclenchée sur un smartphone : le même smartphone doit être utilisé pour la désenclencher.
-
Fonction enclenchée par le commutateur ERMS externe raccordé au module ESM : le commutateur ERMS doit être utilisé pour la désenclencher.
-
Fonction enclenchée à l'aide d'un smartphone et d'un commutateur ERMS : smartphone et commutateur ERMS doivent être utilisés tous les deux pour la désenclencher.
|
Lorsque la fonction ERMS est enclenchée :
|
Pour plus d'informations, consultez la référence DOCA0102•• MasterPacT MTZ - Unité de contrôle MicroLogic X - Guide utilisateur indiquée dans la section Documents à consulter au début du présent guide.
Enclenchement de la fonction ERMS
| AVIS |
|---|
|
RISQUE DE COUPURE D'ALIMENTATION
Vérifiez que les paramètres de protection d'ERMS sont correctement configurés avant l'enclenchement.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer une
interruption du service par coupure de courant.
|
La fonction ERMS peut être enclenchée de différentes manières, selon la configuration du disjoncteur et ses accessoires :
|
Type |
Accessoires |
Action |
|---|---|---|
|
Via Application EcoStruxure Power Device |
– |
Envoyez une commande depuis Application EcoStruxure Power Device pour enclencher la fonction ERMS, via une communication sans fil Bluetooth Low Energy ou une connexion USB OTG. Cette action est protégée par un mot de passe. |
|
Via un commutateur de sélection externe connecté au module ESM |
|
Tournez le commutateur de sélection externe jusqu'à la position Enclenché. |
Désenclenchement de la fonction ERMS
DANGER |
|---|
|
RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ÉCLAIR
D'ARC ÉLECTRIQUE
Avant de désenclencher la fonction ERMS :
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
Un verrou numérique est établi entre un smartphone exécutant Application EcoStruxure Power Device et l'unité de contrôle MicroLogic X lorsque la fonction ERMS est enclenchée par ce smartphone. Ce verrou impose que lorsque la fonction ERMS est enclenchée par un smartphone, elle doit être désenclenchée par le même smartphone.
La manière de désenclencher la fonction ERMS dépend de la manière dont elle a été enclenchée :
|
Type |
Accessoires |
Action |
|---|---|---|
|
Via Application EcoStruxure Power Device |
– |
Désenclenchez la fonction ERMS sur le smartphone qui a servi à l'enclencher |
|
Via un commutateur de sélection externe |
|
Tournez le commutateur de sélection externe jusqu'à la position Désenclenché. |
|
Via l'Application EcoStruxure Power Device et un commutateur de sélection externe |
|
|


DANGER