Activación de la función ERMS
Presentación
Active la función ERMS para reducir la configuración de protección de manera que el interruptor automático se dispare lo más pronto posible cuando se produzca una resistencia al arco interno. La minimización del tiempo entre el fallo y el disparo ayuda a reducir el riesgo de lesiones cuando hay personal eléctrico cualificado cerca de equipos bajo tensión.
Condiciones para activar la función ERMS
La función ERMS está disponible si se ha adquirido e instalado el módulo digital de ajustes de mantenimiento para reducción de energía en una unidad de control MicroLogic X.
Principio de funcionamiento
|
La función ERMS puede activarse tal como se indica a continuación:
|
La función ERMS se puede activar tanto con la EcoStruxure Power Device (protegida por contraseña) como con un selector externo.
La función ERMS debe desactivarla la interfaz que la ha activado:
-
Si se activa en un smartphone, debe desactivarla el mismo smartphone.
-
Si la ha activado el conmutador ERMS externo conectado al módulo ESM, debe desactivarla el conmutador ERMS.
-
Si se ha activado tanto mediante un smartphone como mediante un conmutador ERMS, se debe desactivar mediante el smartphone y el conmutador ERMS.
|
Mientras la función ERMS está activada:
|
Para obtener más información, consulte DOCA0102•• MasterPacT MTZ -Unidad de control MicroLogic X - Guía del usuario en los documentos relacionados al principio de esta guía.
Activación de la función ERMS
| AVISO |
|---|
|
RIESGO DE PÉRDIDA DE ALIMENTACIÓN
Asegúrese de que los ajustes de protección de ERMS estén bien configurados antes de la
activación.
Si no se siguen estas instrucciones, se puede producir
una pérdida de servicio por una pérdida de potencia.
|
ERMS se puede activar de diferentes maneras, según la configuración del interruptor automático y sus accesorios:
|
Tipo |
Accesorios |
Acción |
|---|---|---|
|
A través de EcoStruxure Power Device |
– |
Envíe un comando de apertura al interruptor automático desde el EcoStruxure Power Device con el módulo digital del asistente de funcionamiento de ERMS, mediante la comunicación inalámbrica Bluetooth de bajo consumo o la conexión USB OTG. La acción está protegida con contraseña. |
|
A través de un selector externo conectado al módulo ESM |
|
Colocar el selector externo en la posición de activado. |
Desactivación de la función ERMS
PELIGRO |
|---|
|
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O
ARCO ELÉCTRICO
Antes de desactivar ERMS:
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
Una función de bloqueo digital establece un bloqueo digital entre un smartphone en el que se ejecuta la EcoStruxure Power Device y la unidad de control MicroLogic X cuando el smartphone activa ERMS. La función de bloqueo digital garantiza que, cuando un smartphone activa la función ERMS, el mismo smartphone debe desactivarla.
La manera de desactivar la función ERMS depende de cómo se haya activado:
|
Tipo |
Accesorios |
Acción |
|---|---|---|
|
A través de EcoStruxure Power Device |
– |
Desactivar la función ERMS en el mismo smartphone que la ha activado. |
|
A través de un selector externo |
|
Colocar el selector externo en la posición de desactivado. |
|
A través de EcoStruxure Power Device y un selector externo |
|
|


PELIGRO