DOCA0101FR-09

Verrouillage des volets isolants

Description

Les volets isolants peuvent être verrouillés en position fermée pour que la partie mobile d'un appareil MasterPacT MTZ2/MTZ3 ne puisse pas être embrochée dans son châssis.

Le verrouillage des volets isolants peut être effectué à l'aide de cadenas de 5 à 8 mm de diamètre :

  • Soit à l'intérieur du châssis, en utilisant les sabots de verrouillage des volets fournis en standard

  • Soit à l'avant du châssis, en utilisant l'accessoire d'indication et de verrouillage de position des volets VIVC (disponible en option)

Les volets isolants supérieur et inférieur des appareils MasterPacT MTZ2 peuvent être verrouillés individuellement ou ensemble.

Les volets isolants supérieur et inférieur des appareils MasterPacT MTZ3 peuvent être verrouillés ensemble.

Accessoire d'indication et de verrouillage de la position des volets VIVC

Utilisez l'accessoire d'indication et de verrouillage de la position des volets pour les fonctions suivantes :

  • Indiquer la position de chaque volet isolant (ouvert ou fermé).

  • Cadenasser un seul ou les deux volets isolants MasterPacT MTZ2 en position Fermé avec la partie mobile en position Test ou Débroché.

  • Cadenasser tous les volets isolants MasterPacT MTZ3 en position Fermé avec la partie mobile en position Test ou Débroché.

Pour plus d'informations sur l'installation de l'accessoire, consultez l'instruction de service disponible sur le site Web Schneider Electric : NVE35478.

Sabots de verrouillage des volets

Les sabots de verrouillage permettent de verrouiller les volets isolants à l'intérieur du châssis. Ils sont fournis en standard avec chaque châssis et peuvent être stockés dans ce dernier :

  • Deux sabots de verrouillage des volets sur un MasterPacT MTZ2

  • Trois ou quatre sabots de verrouillage des volets sur un MasterPacT MTZ3

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?