Apertura del aparato
Condiciones de apertura
Para abrir el aparato, este tiene que estar cerrado ().
Apertura del aparato
En las tablas siguientes se presentan las distintas formas de abrir el aparato en los diferentes modos de control disponibles.
El aparato se puede abrir de las formas siguientes en todos los modos de control:
|
Tipo de apertura |
Modo control |
Accesorios |
Acción de apertura |
|
|---|---|---|---|---|
|
Mecánico |
Manual, Auto: Local o Auto: A distancia |
– |
Pulse el botón pulsador de apertura en la parte frontal del aparato. La acción de apertura se puede realizar en cualquier momento. |
|
|
Automático |
Manual, Auto: Local o Auto: A distancia |
Bobina de disparo MN, con o sin temporizador para bobina MN |
La bobina de disparo MN abre el aparato automáticamente en caso de caída de tensión. |
|
|
Mediante botón pulsador externo |
Manual, Auto: Local o Auto: A distancia |
|
Pulse el botón pulsador externo que está conectado a la bobina de apertura MX o a la bobina de disparo MN mediante los terminales del cliente. Cuando la bobina de disparo MN está conectada al temporizador para bobina MN, el aparato se abre con el retardo correspondiente. |
|
Además, el interruptor automático se puede abrir de las siguientes maneras si está configurado el modo de control Automático.
PELIGRO |
|---|
|
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O
ARCO ELÉCTRICO
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
|
Tipo de apertura |
Modo control |
Accesorios |
Acción de apertura |
|
|---|---|---|---|---|
|
A través del módulo IO |
Automático: Local o Auto: A distancia |
|
Abra el interruptor automático usando la aplicación predefinida Funcionamiento del interruptor 2 del módulo IO.
|
|
|
A través de la pantalla FDM121 |
Automático: Local |
|
Envíe un comando para abrir el interruptor automático desde la pantalla FDM121 conectada localmente al interruptor automático a través del sistema ULP. La acción de apertura está protegida con contraseña. |
|
|
A través del software EcoStruxure Power Commission |
Automático: Local |
|
Envíe un comando de apertura al interruptor automático desde el software EcoStruxure Power Commission instalado en un PC conectado localmente al aparato a través del puerto mini-USB de la unidad de control MicroLogic X. Esta acción de apertura está protegida con contraseña. Consulte Ayuda en línea de EcoStruxure Power Commission. |
|
|
A través de EcoStruxure Power Device aplicación |
Automático: Local |
|
Envíe un comando de apertura al interruptor automático desde EcoStruxure Power Device aplicación con el módulo digital de asistente de funcionamiento de MasterPacT, mediante la comunicación Bluetooth inalámbrica o la conexión USB OTG. La acción de apertura está protegida con contraseña. |
|
|
A través de la comunicación Modbus |
Automático: A distancia |
|
Envíe un comando de apertura al interruptor automático a través de la red de comunicación Modbus. Esta acción de apertura está protegida con contraseña. NOTA: El software EcoStruxure Power
Commission instalado en un PC conectado al aparato a través de la
red de comunicación se puede usar para enviar comandos de apertura.
|
|
|
A través de la comunicación IEC 61850 |
Automático: A distancia |
|
Envíe un comando de apertura al interruptor automático a través de la red de comunicación IEC 61850. Esta acción de apertura está protegida con contraseña. |
|
|
Mediante páginas web de IFE/EIFE |
Automático: A distancia |
|
Envíe un comando de apertura al interruptor automático desde la página web de control IFE/EIFE. Esta acción de apertura está protegida con contraseña. Consulte el documento pertinente: |
|
Si el aparato no se abre, consulte Solución de problemas.

PELIGRO