Ouverture de l'appareil
Conditions d'ouverture
Vous ne pouvez ouvrir un appareil que s'il est fermé ().
Ouverture de l'appareil
Les tableaux suivants donnent les différentes manières d'ouvrir l'appareil dans les différents modes de contrôle disponibles.
Les méthodes d'ouverture de l'appareil qui suivent sont disponibles dans tous les modes de contrôle :
|
Type d'ouverture |
Mode de contrôle |
Accessoires |
Action d'ouverture |
|
|---|---|---|---|---|
|
Mécanique |
Manuel, Auto : Local ou Auto : A distance |
– |
Appuyez sur le bouton-poussoir d'ouverture situé sur la face avant de l'appareil. Cette action d'ouverture est possible à tout moment. |
|
|
Automatique |
Manuel, Auto : Local ou Auto : A distance |
Déclencheur voltmétrique à manque de tension MN, avec ou sans temporisateur pour MN |
Le déclencheur voltmétrique à manque de tension MN ouvre l'appareil automatiquement en cas de chute de tension. |
|
|
Par bouton-poussoir externe |
Manuel, Auto : Local ou Auto : A distance |
|
Appuyez sur le bouton-poussoir externe connecté au déclencheur voltmétrique d'ouverture MX ou au déclencheur voltmétrique à manque de tension MN par l'intermédiaire du bornier client. Lorsque le déclencheur voltmétrique à manque de tension MN est connecté au temporisateur pour MN, l'appareil s'ouvre selon la temporisation correspondante. |
|
Lorsque le mode de contrôle configuré est Auto, l'ouverture du disjoncteur peut s'effectuer des manières suivantes.
DANGER |
|---|
|
RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ÉCLAIR
D'ARC ÉLECTRIQUE
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
|
Type d'ouverture |
Mode de contrôle |
Accessoires |
Action d'ouverture |
|
|---|---|---|---|---|
|
Via un module IO |
Auto : Local ou Auto : A distance |
|
Ouvrez le disjoncteur à l'aide de l'application prédéfinie 2 Fonctionnement du disjoncteur du module IO.
Voir DOCA0055•• Enerlin'X IO - Module d'interface d'entrée/sortie pour un disjoncteur - Guide utilisateur. |
|
|
Via l'afficheur FDM121 |
Auto : Local |
|
Envoyer une commande d'ouverture du disjoncteur depuis l'afficheur FDM121 connecté localement au disjoncteur via le système ULP. Cette action d'ouverture est protégée par un mot de passe. |
|
|
Via le logiciel EcoStruxure Power Commission |
Auto : Local |
|
Envoyer une commande d'ouverture du disjoncteur à partir du logiciel EcoStruxure Power Commission exécuté sur un PC connecté localement à l'appareil via le port mini USB de l'unité de contrôle MicroLogic X. Cette action d'ouverture est protégée par un mot de passe. Voir EcoStruxure Power Commission - Aide en ligne. |
|
|
Via EcoStruxure Power Device application |
Auto : Local |
|
Envoyer une commande d'ouverture du disjoncteur à partir de EcoStruxure Power Device application avec le Digital Module Assistant de ré-enclenchement MasterPacT, via la communication sans fil Bluetooth ou une connexion USB OTG. Cette action d'ouverture est protégée par un mot de passe. |
|
|
Via la communication Modbus |
Auto : A distance |
|
Envoyer une commande d'ouverture du disjoncteur via le réseau de communication Modbus. Cette action d'ouverture est protégée par un mot de passe. NOTE: Le logiciel EcoStruxure Power
Commission installé sur un PC connecté à l'appareil via
le réseau de communication peut être utilisé pour envoyer
des commandes d'ouverture.
|
|
|
Via la communication IEC 61850 |
Auto : A distance |
|
Envoyer une commande d'ouverture du disjoncteur via le réseau de communication IEC 61850. Cette action d'ouverture est protégée par un mot de passe. |
|
|
Via les pages Web IFE/EIFE |
Auto : A distance |
|
Envoyer une commande d'ouverture du disjoncteur à partir de la page Web de contrôle IFE/EIFE. Cette action d'ouverture est protégée par un mot de passe. Consultez le document approprié : |
|
Si l'appareil ne s'ouvre pas, reportez-vous à la section Dépannage.

DANGER