DOCA0101ES-09

Solución de problemas: Funcionamiento del chasis

@writer: (confirmed 12/11/24) topic shared in Masterpact MTZ1 User Guide (DOCA0100), Masterpact MTZ2/3 User Guide (DOCA0101), and in the appendix in Masterpact MTZ End-user and Manufacturer Maintenance Procedures (DOCA0103 and DOCA0104). Any changes made will be made in all these guides.

Definición

El funcionamiento del chasis incluye lo siguiente:

  • Enchufado y desenchufado del aparado seccionable

  • Bloqueo y desbloqueo del chasis

Solución de problemas

Descripción del problema

Causas posibles

Soluciones

No se puede insertar la manivela en la posición conectada, de prueba o desconectada.

Se han colocado un candado o una cerradura en el chasis o hay un interenclavamiento de puerta.

Desactive la función de bloqueo.

No se puede girar la manivela.

No se ha pulsado el botón de desbloqueo de posición y por eso no se puede girar la manivela.

Empuje el botón de desbloqueo de posición.

El aparato no se puede retirar del chasis.

El aparato no está en la posición desenchufado.

Gire la manivela hasta que el aparato esté en posición desconectada y salte el botón de desbloqueo de posición.

Los rieles no están completamente extendidos.

Extraiga los rieles del chasis.

El aparato no se puede conectar.

El chasis y el aparato no coinciden (dispositivo antierror).

Compruebe que el chasis se corresponde con el aparato.

Las pantallas aislantes están bloqueadas.

Quite los bloqueos.

Los clústeres de contacto de desconexión están colocados de forma incorrecta.

Vuelva a colocar los clústeres de contacto de desconexión.

El chasis está bloqueado en la posición desenchufado.

Desactive la función de bloqueo del chasis.

No se ha pulsado el botón de desbloqueo de posición y por eso no se puede girar la manivela.

Empuje el botón de desbloqueo de posición.

El aparato no se ha insertado lo suficiente en el chasis.

Inserte el aparato por completo de modo que quede engranado en el mecanismo de introducción.

El aparato no puede bloquearse en posición desconectada.

El aparato no está en la posición correcta.

Compruebe la posición del aparato asegurándose de que el botón de desbloqueo de posición haya saltado hacia fuera.

La manivela sigue en el chasis.

Quite la manivela y guárdela.

El aparato no puede bloquearse en posición conectada, de prueba o desconectada.

No está habilitado el bloqueo en ninguna posición.

Adapte el mecanismo de enclavamiento del chasis para que el chasis pueda enclavarse en cualquier posición.

El aparato no está en la posición correcta.

Compruebe la posición del aparato asegurándose de que el botón de desbloqueo de posición esté fuera.

La manivela sigue en el chasis.

Quite la manivela y guárdela.

La manivela no se puede insertar para conectar o desconectar el aparato.

Los rieles no están completamente dentro.

Empuje los rieles por completo hacia dentro.

No se pueden extraer el riel derecho (solo el chasis) o el aparato.

La manivela sigue en el chasis.

Quite la manivela y guárdela.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?