DOCA0101ES-09

Acciones de enclavamiento del aparato

Acerca de las acciones de enclavamiento

Una acción de enclavamiento es una operación de enclavamiento automática proporcionada por los accesorios de enclavamiento añadidos al chasis o aparato MasterPacT MTZ2/MTZ3.

Están disponibles varios accesorios de enclavamiento opcionales para el chasis y el aparato MasterPacT MTZ2/MTZ3. Para obtener un listado completo de los enclavamientos disponibles, consulte LVPED216026EN MasterPacT MTZ con unidad de control MicroLogic X - Catálogo.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?