DOCA0101ES-09

Solución de problemas: Operaciones de control desde la pantalla FDM121

@writer: (confirmed 12/11/24) topic shared in Masterpact MTZ1 User Guide (DOCA0100), Masterpact MTZ2/3 User Guide (DOCA0101), and in the appendix in Masterpact MTZ End-user and Manufacturer Maintenance Procedures (DOCA0103 and DOCA0104). Any changes made will be made in all these guides.

Definición

Las operaciones de control incluyen comandos para abrir y cerrar el aparato desde la pantalla FDM121.

Para obtener información acerca de las operaciones de control realizadas desde la pantalla FDM121, consulte DOCA0088•• Enerlin'X FDM121 - Módulo de pantalla frontal para un interruptor automático - Guía del usuario en Documentos relacionados al principio de esta guía.

El aparato no se puede controlar desde la pantalla FDM121

Descripción del problema

Síntoma

Causas posibles

Soluciones

La pantalla FDM121 no muestra ningún dato cuando está conectada a la unidad de control MicroLogic X.

La pantalla FDM121 parpadea constantemente, lo que indica un conflicto en la IMU.

La versión del firmware de FDM121 no es compatible con la unidad de control MicroLogic X.

  1. Retire el aparato MasterPacT de la IMU en la que está instalada la pantalla FDM121.

  2. Actualice el firmware de FDM121 a la última versión, 004.000.009 o posterior, mediante el software EcoStruxure Power Commission.

  3. Vuelva a conectar el aparato MasterPacT en la IMU.

Para obtener más información acerca de la actualización del firmware, consulte DOCA0150•• Enerlin'X FDM121 - Front Display Module for One Circuit Breaker - Firmware Release Notes en Documentos relacionados al principio de esta guía.

El aparato no se puede abrir ni cerrar.

El modo de control del aparato está establecido en manual.

Cambie el modo de control a automático.

El modo de control del aparato está establecido en remoto automático.

Cambie el modo de control a local automático.

El aparato no se puede cerrar.

El módulo IO ha inhibido el comando de cierre.

Active el comando de cierre utilizando el selector conectado en la entrada digital del módulo IO (I=1).

El comando de cierre se ha inhibido debido a un comando procedente de la red de comunicación o el software EcoStruxure Power Commission.

En el software EcoStruxure Power Commission, en el menú Revisión del aparato > Aparatos, cambie el valor del parámetro Interruptor de cierre remoto inhibido de Activado por comunicación a Desactivado.

La inhibición de cierre mediante el módulo IO no está operativa

Descripción del problema

Posible causa

Solución

El aparato puede estar cerrado mientras el selector conectado a una entrada digital del módulo IO está establecido en Inhibir (I4=0).

El ajuste de MicroLogic X Breaker closing by digital input (Cierre del interruptor mediante entrada digital) está desactivado.

En el software EcoStruxure Power Commission, en el menú General, en Inhibición de cierre del interruptor, cambie el valor del parámetro Permitir control mediante una entrada digital a Activado.

Comprobaciones adicionales

Si las acciones de solución de problemas descritas anteriormente no funcionan, el problema puede deberse a las operaciones mecánicas o eléctricas del aparato. Consulte la información de solución de problemas de los apartados Operaciones de control mecánico y Operaciones de control eléctrico.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?