DOCA0101ES-09

Aviso de seguridad

PELIGRO
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
  • Utilice el equipo de protección individual (PPE) adecuado y siga las prácticas para el trabajo seguro con aparatos eléctricos. Consulte NFPA 70E, CSA Z462, NOM 029-STPS o las normas locales equivalentes.
  • Solo electricistas cualificados podrán instalar este equipo y realizar su mantenimiento.
  • Desconecte toda la alimentación suministrada a este equipo antes de trabajar en él.
  • Utilice siempre un dispositivo detector de tensión con la capacidad correcta para confirmar que el equipo está apagado.
  • Vuelva a colocar todos los aparatos, puertas y tapas antes de conectar la alimentación de este equipo.
  • Preste atención a los posibles riesgos e inspeccione cuidadosamente el área de trabajo para comprobar que no se hayan dejado herramientas ni objetos en el interior del equipo.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?