DOCA0101ES-09

Identificación del aparato

Identificación

El aparato MasterPacT MTZ2/MTZ3 se puede identificar de las formas siguientes:

  • Placa de características en el aparato

  • Código QR situado:

    • En la parte delantera de la unidad de control del interruptor automático

    • En la parte delantera del interruptor en carga

  • Etiquetas de identificación en el aparato y en el chasis

A Etiqueta de identificación del producto

B Etiqueta comprobada del producto

C Etiqueta de tensiones accesorias

D Placa de características

E Código QR para acceder a información sobre el producto

Etiqueta de identificación del producto

Leyenda

Descripción

Explicación

A

Código del producto

El código de producto es una línea de código que representa la configuración completa de un interruptor en carga o interruptor automático MasterPacT. Se genera automáticamente para cada MasterPacT después de completar la configuración con el Product Selector herramienta de configuración.

El código de producto aparece en la factura y en los documentos de entrega, así como en las etiquetas de embalaje y del aparato MasterPacT.

El código de producto se puede introducir en el Product Selector herramienta de configuración, que genera la configuración completa del MasterPacT dispositivo.

B

Números de identificación internos de Schneider Electric

C

Descripción del aparato

La descripción del aparato especifica las siguientes características:

  • Rango

  • Valor nominal

  • Nivel de rendimiento

  • Número de polos

  • Tipo de unidad de control

D

Logotipos de certificación

Los logotipos de las certificaciones obligatorias del aparato.

E

Número de serie del aparato

El número de serie del aparato tiene la codificación PPYYWWD••••, según la cual:

  • PP: Código de planta

  • YY: Año de fabricación

  • WW: Semana de fabricación

  • D: Día de la semana de fabricación (lunes = 1)

  • ••••: El número de producción del producto en el día. El rango es de 0001 a 9999.

Por ejemplo, PP242330064 es el sexagésimo cuarto dispositivo fabricado en la planta PP el miércoles, 5 de junio de 2024.

Etiqueta de comprobación del producto

Leyenda

Descripción

Explicación

F

Número de serie del dispositivo.

Véase la explicación en la tabla anterior.

G

Código de fecha de prueba del aparato

El código de fecha de prueba del aparato tiene la codificación PPYYWWD HH:MM, según la cual:

  • PP: código de planta

  • YY: año de prueba

  • WW: semana de prueba

  • D: día de la semana de prueba (lunes = 1)

  • HH:MM: hora de la prueba en horas y minutos

Etiqueta de tensiones de accesorios

La etiqueta de tensiones de accesorios indica la tensión de los accesorios instalados en el aparato y que tienen que conectarse a una fuente de alimentación.

Placa de características

La placa de características con la información del aparato se encuentra en la cubierta frontal del aparato.

Placa de características del interruptor automático

Placa de características del interruptor en carga

A Tamaño del dispositivo y corriente nominal x 100 A

B Ui: tensión nominal de aislamiento

C Ue: tensión nominal de funcionamiento

D Frecuencia

E Tipo de dispositivo: interruptor automático o interruptor en carga, adecuado para aislamiento

F Ics: poder de corte en servicio

G Icw: corriente nominal de resistencia de corta duración

H Estándares

I Nivel de rendimiento

J Uimp: tensión nominal de resistencia a impulsos

K Icu: poder de corte en servicio último

L Categoría de selectividad según IEC 60947-2

M Lugar para la etiqueta con IP dirección de la EIFE interfaz

N Icm: capacidad nominal de cierre de cortocircuito

O Ith: corriente térmica convencional de aire libre

P Ie: corriente operativa nominal

Q Información relacionada con desconectores de interruptores utilizados como interruptores automáticos sin protección

Código QR

Cuando el QR código en la cara frontal de un MasterPacT MTZ el dispositivo se escanea con un smartphone que ejecuta un QR lector de código y conectado a Internet, el Go2SE se muestra la página de inicio. En la página de inicio se muestra información acerca del dispositivo, así como una lista de menús.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?