Inspección y configuración de MicroLogic X
Inspección visual
|
Paso |
Acción |
|---|---|
|
1 |
Anote la identificación del equipo, que incluye el nombre de subestación, el nombre de panel de conmutación, el tipo de aparato MasterPacT MTZ, el tipo de modelo de MicroLogic X y el número de serie, el tipo de MicroLogic X y la configuración de protección. |
|
2 |
Compruebe que el aparato esté intacto, montado correctamente y bien fijado al panel de conmutación. |
|
3 |
Compruebe la distancia trifásica en los borneros. |
|
4 |
Compruebe que no haya restos de material de desecho en la parte trasera de la carcasa del aparato. |
|
5 |
Compruebe que los bornes de conexión a tierra del aparato estén firmemente conectados con los cables correctos de conexión a tierra. |
|
6 |
Compruebe que todas las superficies externas estén intactas. |
|
7 |
Rectifique las no conformidades, si fuese posible. Todas las no conformidades del equipo se deben remitir a gestión de activos. |
Condición de conexiones y auxiliares
Compruebe el montaje del aparato en el panel de conmutación y la tensión de todas las conexiones (conexión principal y conexiones auxiliares).
Compruebe que todos los auxiliares y accesorios están instalados correctamente:
-
Equipos auxiliares eléctricos
-
Borneros
-
Conexiones de circuitos auxiliares
Comprobación de compatibilidad del firmware
Al utilizar la versión más reciente del software EcoStruxure Power Commission, compruebe que el firmware de la unidad de control MicroLogic X y los módulos ULP de la unidad funcional inteligente (IMU) estén actualizados y sean compatibles entre sí y con los Digital Modules instalados. Los módulos ULP son las interfaces de comunicación EIFE, IFE o IFM, el módulo IO y la pantalla FDM121.
|
Paso |
Acción |
|---|---|
|
1 |
Conecte un PC con el software EcoStruxure Power Commission instalado mediante un cable al puerto mini-USB frontal de la unidad de control MicroLogic X. |
|
2 |
Establezca una conexión. El software EcoStruxure Power Commission lee los parámetros de la unidad de control. |
|
3 |
En EcoStruxure Power Commission, utilice la matriz de compatibilidad/estado del firmware en todo el sistema para mostrar:
Para obtener más información, consulte EcoStruxure Power Commission Ayuda en línea. NOTA: La versión del firmware de la pantalla FDM121 debe ser la 004.000.009 o superior para
garantizar la compatibilidad con las unidades de control MicroLogic X. Las versiones anteriores del firmware deberán actualizarse;
consulte Solución de problemas.
|
|
4 |
Siga las acciones recomendadas para obtener un sistema compatible. |
Configuración de MicroLogic X
| AVISO |
|---|
|
RIESGO DE FUNCIONAMIENTO NO DESEADO
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
|
Compruebe la configuración con el software EcoStruxure Power Commission conectado a la unidad de control MicroLogic X.
|
Paso |
Acción |
|---|---|
|
1 |
Conecte un PC con el software EcoStruxure Power Commission instalado mediante un cable al puerto mini-USB frontal de la unidad de control MicroLogic X. |
|
2 |
Establezca una conexión. El software EcoStruxure Power Commission lee los parámetros de la unidad de control. |
|
3 |
Compruebe que la configuración leída en la unidad de control coincide con los requisitos de la aplicación. Si es necesario, corrija la configuración con el software EcoStruxure Power Commission:
|
|
4 |
Compruebe que la fecha y la hora estén establecidas. Si es necesario, establézcalas en la pantalla de MicroLogic X en . |
|
5 |
Complete los datos del proyecto y el aparato. |
|
6 |
Genere el informe del proyecto con el software EcoStruxure Power Commission y guarde o imprima el informe del proyecto según sus necesidades. |