DOCA0101ES-09

Modos de control

@writer (10/2020): this topic is present in user guides: MTZ1 (DOCA0100EN) + MTZ2/3 (DOCA0101EN) + MicroLogic X (DOCA0102EN).

Presentación

El modo de control del interruptor automático es un ajuste de MicroLogic X que define los medios para controlar las funciones de apertura y cierre del interruptor automático.

Existen dos modos de control disponibles: Manual y Auto.

El modo manual solo acepta órdenes realizadas mediante uno de los siguientes métodos:

  • Los botones mecánicos de la parte frontal del interruptor automático.

  • El botón pulsador externo conectado a las bobinas de disparo MN/MX/XF.

  • El botón pulsador de cierre eléctrico BPFE.

El modo de control Auto incluye dos ajustes: Local o Remoto. Todas las órdenes aceptadas en el modo de control manual se aceptan en el modo de control automático, así como las órdenes de comunicación local o remota, tal como se muestra a continuación:

  • Auto Local: el operador se tiene que encontrar cerca del interruptor automático para establecer la comunicación y solo se aceptan las órdenes enviadas desde una fuente local mediante comunicación:

    • Con el software EcoStruxure Power Commission a través de una conexión USB.

    • EcoStruxure Power Device aplicación con Asistente de operaciones MasterPacT Digital Module mediante Bluetooth de bajo consumo o conexión USB OTG

  • Auto Remoto: no es necesario que el operador esté junto al interruptor automático para establecer comunicación y solo se aceptan los comandos enviados desde una fuente remota a través de la red de comunicación.

NOTA: El software EcoStruxure Power Commission conectado a través de la red de comunicación se puede utilizar para enviar órdenes de control al interruptor automático.

La configuración de fábrica del modo de control es Auto Remoto.

NOTA: El modo de control de interruptor en carga corresponde al modo de control manual de los interruptores automáticos. Para operar un interruptor en carga a través de la comunicación, es posible utilizar un módulo IO. Consulte Enerlin'X IO - Módulo de aplicación de entrada/salida para un interruptor automático - Guía del usuario en Documentos relacionados al principio de esta guía.

Funcionamiento de acuerdo con el modo de control configurado

La tabla siguiente resume las operaciones de apertura y cierre disponibles, según el modo de control configurado:

Modo de control

Tipo de orden y método de emisión

Mecánico

Eléctrico

Mediante comunicación

Botón pulsador

BPFE

Punto a punto (bobina)

Módulo IO

Pantalla FDM121

Software EcoStruxure Power Commission(1)

EcoStruxure Power Device aplicación + Digital Module de asistente de funcionamiento de MasterPacT(2)

Red de comunicación

Pantalla FDM128

Weblogs de IFE/EIFE

Manual

Automático: Local

(3)

Automático: A distancia

(3)

(1) A través de USB

(2) Mediante Bluetooth de bajo consumo o conexión USB OTG

(3) Según el ajuste del modo de entrada de IO

Funcionamiento en modo de control manual

A Unidad de control MicroLogic X

B Módulo de puerto ULP

C Interfaz EIFE Ethernet integrada

D Mecanismo del interruptor automático

Operaciones de apertura y cierre disponibles en modo de control manual:

  • 0: botón pulsador de apertura mecánica

  • 1: botón pulsador de cierre mecánico

  • BPFE: botón pulsador de cierre eléctrico

  • Botones pulsadores externos conectados por el cliente a:

    • XF: bobina de cierre comunicante y de diagnóstico o estándar

    • MX: bobina de apertura comunicante y de diagnóstico o estándar

    • MN: bobina de disparo por infratensión estándar o de diagnóstico

Funcionamiento en modo Auto: Modo local

A Unidad de control MicroLogic X

B Módulo de puerto ULP

C Interfaz EIFE Ethernet integrada

D Mecanismo del interruptor automático

E Módulo de aplicación de entrada/salida IO

Operaciones de apertura y cierre disponibles en modo Auto: Modo local:

  • 0: botón pulsador de apertura mecánica

  • 1: botón pulsador de cierre mecánico

  • BPFE: botón pulsador de cierre eléctrico

  • Botones pulsadores externos conectados por el cliente a:

    • XF: bobina de cierre comunicante y de diagnóstico

    • MX: bobina de apertura comunicante y de diagnóstico

    • MN: bobina de disparo por infratensión estándar o de diagnóstico

  • IO: con la aplicación predefinida de funcionamiento del interruptor del módulo IO configurada en modo de control local

  • Software EcoStruxure Power Commission: comando enviado a través de la conexión USB

  • EcoStruxure Power Device aplicación con Digital Module de asistente de funcionamiento de MasterPacT:

    • Mediante comunicación inalámbrica Bluetooth de bajo consumo

    • A través de una conexión USB OTG

Funcionamiento en modo Auto: Modo remoto

A Unidad de control MicroLogic X

B Módulo de puerto ULP

C Interfaz EIFE Ethernet integrada

D Mecanismo del interruptor automático

E Módulo de aplicación de entrada/salida IO

Operaciones de apertura y cierre disponibles en modo Auto: Modo remoto:

  • 0: botón pulsador de apertura mecánica

  • 1: botón pulsador de cierre mecánico

  • BPFE: botón pulsador de cierre eléctrico

  • Botones pulsadores externos conectados por el cliente a:

    • XF: bobina de cierre comunicante y de diagnóstico

    • MX: bobina de apertura comunicante y de diagnóstico

    • MN: bobina de disparo por infratensión estándar o de diagnóstico

  • IO: con la aplicación predefinida de funcionamiento del interruptor del módulo IO configurada en modo de control remoto

  • Comunicación: Comando remoto enviado a través de la interfaz IFE, EIFE o IFM.

Ajuste del modo de control

El modo automático o manual se puede establecer tal como se indica a continuación:

  • En la pantalla de MicroLogic X, en Inicio > Configuración > Comunicación > Modo control > Modo.

  • Con el EcoStruxure Power Device aplicación mediante Bluetooth de bajo consumo o conexión USB OTG.

El modo Local o Remoto se puede establecer tal como se indica a continuación:

  • Cuando el módulo IO se utiliza con la aplicación predefinida de funcionamiento del interruptor, el modo local o remoto se define únicamente mediante el selector del modo de control conectado a una entrada digital I1 del módulo IO.

  • Cuando el módulo IO no se utiliza con la aplicación predefinida de funcionamiento del interruptor, el modo local o remoto se puede establecer tal como se indica a continuación:

    • Con el software EcoStruxure Power Commission a través de una conexión USB.

    • Con el EcoStruxure Power Device aplicación mediante Bluetooth de bajo consumo o conexión USB OTG.

    • Con la pantalla FDM121 conectada a la unidad de control MicroLogic X a través del sistema ULP.

NOTA:
  • El modo Local o Remoto no se puede establecer en la pantalla MicroLogic X.

  • Cuando se establece el modo de control automático, el modo de control es Auto Local o Auto Remoto, en función de la última configuración.

Visualización del modo de control

El modo de control (Manual, Auto: Local o Auto: Remoto) se visualiza tal como se indica a continuación:

  • En la pantalla de MicroLogic X, en Inicio > Configuración > Comunicación > Modo control > Modo

  • Con el software EcoStruxure Power Commission a través de una conexión USB

  • Con el EcoStruxure Power Device aplicación mediante Bluetooth de bajo consumo o conexión USB OTG

  • En las páginas web de IFE/EIFE

  • Mediante un controlador remoto a través de la red de comunicación

Eventos predefinidos

Al cambiar la configuración del modo de control se generan los siguientes eventos:

Código

Evento

Historial

Gravedad

0x1002 (4098)

Modo manual activado

Funcionamiento

Baja

0x1004 (4100)

Modo local activado

Funcionamiento

Baja

0x0D0D (3341)

Error de configuración IO y CU: modo local/remoto

Configuración

Media

Acciones recomendadas

Código

Suceso

Acciones recomendadas

0x0D0D (3341)

Error de configuración IO y CU: modo local/remoto

Corrija el error de configuración con EcoStruxure Power Commission:

  • Si desea que el módulo IO controle el modo L/R, conecte un módulo IO con asignación de modo L/R.

  • Si no desea que el módulo IO controle el modo L/R, conecte un módulo IO sin asignación de modo L/R.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?