DOCA0101ES-09

Solución de problemas: Operaciones de control eléctrico

@writer: (confirmed 12/11/24) topic shared in Masterpact MTZ1 User Guide (DOCA0100), Masterpact MTZ2/3 User Guide (DOCA0101), and in the appendix in Masterpact MTZ End-user and Manufacturer Maintenance Procedures (DOCA0103 and DOCA0104). Any changes made will be made in all these guides.

Definición

Las operaciones de control eléctrico son operaciones que lleva a cabo una orden eléctrica a través de una bobina de disparo o mediante un botón pulsador externo conectado directamente a una bobina de disparo.

Solución de problemas de bobinas de disparo

La solución de problemas depende del tipo de bobina de disparo, como se indica a continuación:

  • Para las bobinas de disparo comunicantes, consulte los mensajes de evento de MicroLogic X y, a continuación, consulte Casos críticos de MasterPacT MTZ.

  • En el caso de bobinas de disparo estándar, siga las instrucciones de solución de problemas que se describen en las tablas siguientes. Si el problema persiste, sustituya la bobina de disparo.

El aparato no se puede cerrar con un botón pulsador externo o una orden eléctrica

Síntoma

Causas posibles

Soluciones

El aparato está bloqueado con un candado o una cerradura en la posición abierta.

Desbloquee el aparato.

Orden de cierre eléctrico no ejecutada por la bobina de cierre XF porque la fuente de alimentación no recibe suficiente tensión.

Compruebe la tensión y el circuito de alimentación XF (0,85-1,1 Un).

Si el problema persiste, sustituya la bobina de cierre XF.

El testigo de muelle resorte de cierre y de posición "preparado para cerrar" muestra que el mecanismo está cargado, pero que el aparato no está preparado para cerrarse.

La bobina de apertura MX recibe alimentación de forma permanente.

Como hay una orden de apertura, determine el origen de la orden. La orden se debe cancelar para poder cerrar el aparato.

La bobina de disparo por infratensión MN no recibe alimentación debido a una orden de apertura.

Como hay una orden de apertura, determine el origen de la orden. La orden se debe cancelar para poder cerrar el aparato.

La bobina de disparo por infratensión MN no recibe alimentación debido a que la fuente de alimentación no dispone de tensión suficiente.

Compruebe la tensión y el circuito de alimentación MN (V > 0,85 Un).

Si el problema persiste, sustituya la bobina de disparo por infratensión MN.

La bobina de cierre XF recibe alimentación continua, pero el dispositivo no estaba preparado para el cierre cuando se ha enviado la orden de cierre (la bobina de cierre XF no está conectada en serie con el contacto preparado para el cierre PF).

  • Retire la fuente de alimentación de la bobina de cierre XF.

  • Solo si el aparato está preparado para cerrar, vuelva a enviar la orden de cierre mediante la bobina de cierre XF.

El dispositivo no se puede abrir con un botón pulsador externo o una orden eléctrica

Causas posibles

Soluciones

La bobina de disparo por infratensión MN no ejecuta la orden de apertura.

Caída de tensión insuficiente o tensión residual (V > 0,35 Un) en los bornes de la bobina de disparo por infratensión MN.

Si el problema persiste, sustituya la bobina de disparo MN.

La bobina de apertura MX no ejecuta la orden de apertura.

Compruebe la tensión y el circuito de alimentación MX (0,7–1,1 Un).

Si el problema persiste, sustituya la bobina de apertura MX.

El dispositivo no se puede restablecer utilizando el rearme eléctrico a distancia RES

Síntoma

Causas posibles

Soluciones

El botón azul de rearme después de defecto ha saltado hacia fuera.

Tensión de alimentación insuficiente para el rearme eléctrico a distancia RES.

Compruebe la tensión y el circuito de alimentación RES (0,7–1,1 Un).

Si el problema persiste, sustituya el rearme eléctrico a distancia RES.

Comprobaciones adicionales

Si las acciones de solución de problemas previamente descritas no funcionan, consulte la información de solución de problemas referente a las operaciones de control mecánico.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?