Mensajes de error de diagnóstico
Secuencia de diagnóstico
En la tabla siguiente se muestra la secuencia de acciones a realizar después de que la unidad de control MicroLogic X detecte un error. En los párrafos siguientes se explica cada acción con más detalle.
|
Paso |
Acción |
|---|---|
|
1 |
Identifique el error detectado. |
|
2 |
Consulte la lista de mensajes de error y realice las acciones recomendadas. |
|
3 |
Pulse para confirmar el error y volver al menú . |
|
4 |
Mantenga pulsado el botón de durante 3 segundos para restablecer los eventos retenidos. |
Identificación del error detectado
Acción recomendada tras la detección de errores
La siguiente tabla indica la acción que debe realizarse según el mensaje de error.
|
Código |
Mensaje de error |
Descripción del error |
Acción recomendada |
|---|---|---|---|
|
1 a 24 157 190 |
Servicio no realizado - Error interno |
La acción solicitada ha fallado debido a un error interno. |
Repita la acción que ha causado el error. Si el mensaje vuelve a aparecer, desconecte la alimentación de 24 V CC de la unidad de control MicroLogic X y vuelva a conectarla. Si el problema continúa, llame a su Representante de servicios Schneider Electric. |
|
158 |
Comando rechazado, ya está en curso |
La unidad de control MicroLogic X ha detectado órdenes simultáneas (por ejemplo, entre IO y la unidad de control). |
Repita el comando. |
|
169 |
Comando rechazado, ya en estado solicitado. |
La unidad de control MicroLogic X ya está en el estado solicitado. |
Compruebe que la unidad de control MicroLogic X esté en el estado necesario. Si no lo está, repita el comando. |
|
174 |
La clave de sesión no es válida |
La acción ha fallado porque la clave de sesión no es válida. |
Repita la acción que ha causado el error. Si el mensaje vuelve a aparecer, desconecte la alimentación de 24 V CC de la unidad de control MicroLogic X y vuelva a conectarla. Si el problema continúa, llame a su Representante de servicios Schneider Electric. |
|
175 |
Fuera del ámbito de la sesión |
La acción solicitada ha fallado porque no está dentro del ámbito de sesión. |
Repita la acción que ha causado el error. Si el mensaje vuelve a aparecer, desconecte la alimentación de 24 V CC de la unidad de control MicroLogic X y vuelva a conectarla. Si el problema continúa, llame a su Representante de servicios Schneider Electric. |
|
176 |
La sesión ya está abierta |
La unidad de control MicroLogic X ha detectado sesiones de configuración simultáneas (por ejemplo, EcoStruxure Power Commission y la unidad de control). |
Pulse para borrar el mensaje y, a continuación, repita el comando. |
|
177 |
No hay ninguna sesión abierta |
Las operaciones de envío/aplicación no se han realizado en un plazo de cinco minutos. |
Inicie una nueva sesión, vuelva a introducir la configuración y, a continuación, envíela y aplíquela. |
|
180 |
Bluetooth desactivado Para activarlo, vaya al menú Configuración. |
No se ha habilitado la comunicación Bluetooth de bajo consumo para la unidad de control MicroLogic X. |
Habilite la comunicación Bluetooth de bajo consumo desde el menú MicroLogic X menú de la unidad de control > Configuración > Comunicación > Bluetooth. |
Para obtener más información acerca de quién puede llevar a cabo las acciones recomendadas, póngase en contacto con su Representante de servicios Schneider Electric.