Dispositivo antierror
Descripción
El aparato antierror restringe la instalación de un aparato MasterPacT MTZ2/MTZ3 únicamente en un chasis con características compatibles.
El aparato antierror ofrece 35 combinaciones distintas que se pueden seleccionar de modo que un aparato solo se pueda montar en un chasis con una combinación coincidente.
Accesorio
El uso del aparato antierror es opcional. Para cada aparato se requiere un accesorio de aparato antierror.
Para obtener información acerca de la instalación de accesorios, consulte la hoja de instrucciones en el sitio web de Schneider Electric: NVE35465.
Asignación de pines de aparato antierror
En la ilustración siguiente se muestra la asignación de pines en el chasis y el aparato, respectivamente.

La combinación de pines seleccionada en el chasis debe corresponder con la seleccionada en el aparato (consulte la tabla siguiente). Por ejemplo, la combinación ABCD en el chasis se corresponde con la combinación 567 en el aparato.
Los pines del chasis tienen la etiqueta A, B, C, D, E, F, G.
Los pines del aparato tienen la etiqueta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Combinaciones de pines recomendadas
A continuación se encuentran las combinaciones de pines recomendadas:
|
Pines en el chasis |
Pines en el aparato |
Pines en el chasis |
Pines en el aparato |
|---|---|---|---|
|
ABCD |
567 |
BCDE |
167 |
|
ABCE |
467 |
BCDF |
157 |
|
ABCF |
457 |
BCDG |
156 |
|
ABCG |
456 |
BCEF |
147 |
|
ABDE |
367 |
BCEG |
146 |
|
ABDF |
357 |
BCFG |
145 |
|
ABDG |
356 |
BDEF |
137 |
|
ABEF |
347 |
BDEG |
136 |
|
ABEG |
346 |
BDFG |
135 |
|
ABFG |
345 |
BEFG |
134 |
|
ACDE |
267 |
CDEF |
127 |
|
ACDF |
257 |
CDEG |
126 |
|
ACDG |
256 |
CDFG |
125 |
|
ACEF |
247 |
CEFG |
124 |
|
ACEG |
246 |
DEFG |
123 |
|
ACFG |
245 |
||
|
ADEF |
237 |
||
|
ADEG |
236 |
||
|
ADFG |
235 |
||
|
AEFG |
234 |