Funcionamiento del aparato
Estado del aparato
Los indicadores de la parte frontal del aparato muestran la información siguiente:
-
Botón de rearme:
-
Dentro: el aparato está cerrado o abierto voluntariamente (no disparado).
-
Fuera: el aparato se ha disparado.
-
-
Indicador de posición de los contactos principales: activado o desactivado.
-
Testigo de muelle resorte de cierre y de posición "preparado para cerrar". El estado puede ser uno de los siguientes:
-
Descargado (sin energía para cerrar el interruptor automático)
-
Cargado y no preparado para cerrar
-
Cargado y preparado para cerrar
-

A Botón Reset
B Testigo de posición de los contactos principales
C Testigo de muelle resorte de cierre y de posición “preparado para cerrar”
La combinación de ambos testigos ofrece el estado del aparato:
Contactos de señalización del aparato
La posición de los contactos principales del aparato viene indicada por los contactos de señalización OF.
Función antibombeo
Los aparatos MasterPacT MTZ proporcionan una función mecánica antibombeo. En caso de órdenes mantenidas simultáneas de apertura y cierre, el mecanismo estándar bloquea los contactos principales en la posición abierta. Después de un disparo por defecto eléctrico o apertura intencionada usando los controles manuales o eléctricos, primero debe suspenderse la orden de cierre y luego reactivarse para cerrar el interruptor automático. Esto impide que se produzca un ciclo de cierres y aperturas.
Cuando se usan funciones de operación remota, deje como mínimo cuatro segundos para que el motorreductor MCH cargue por completo el muelle resorte de cierre del aparato antes de que se active la bobina de cierre XF.
Para evitar que el aparato se cierre de forma prematura, el contacto preparado para cerrar PF se puede conectar en serie con la bobina de cierre XF.
Carga del muelle resorte de cierre
El muelle resorte de cierre debe estar cargado con energía suficiente para cerrar el aparato MasterPacT MTZ: