Solución de problemas: Operaciones de control desde el software EcoStruxure Power Commission
Definición
Las operaciones de control incluyen comandos para abrir y cerrar el aparato desde el software EcoStruxure Power Commission.
El aparato no se puede controlar desde el software EcoStruxure Power Commission conectado a un puerto mini-USB.
|
Descripción del problema |
Síntoma |
Causas posibles |
Soluciones |
|---|---|---|---|
|
El aparato no se puede abrir ni cerrar. |
Mensaje de EcoStruxure Power Commission:
|
El modo de control del aparato está establecido en manual. |
Cambie el modo de control a automático. |
|
Mensaje de EcoStruxure Power Commission:
|
El modo de control del aparato está establecido en remoto automático. |
Cambie el modo de control a local automático. |
|
|
El software EcoStruxure Power Commission no muestra la opción pertinente. |
Derechos de acceso insuficientes. |
Inicie sesión en el software EcoStruxure Power Commission con derechos de administrador. |
|
|
Mensaje de EcoStruxure Power Commission:
|
La contraseña es incorrecta: se ha cometido un error al introducir la contraseña o el usuario no tiene suficientes derechos de acceso. |
Vuelva a especificar la contraseña. En el caso de derechos de acceso insuficientes, compruebe la validez de la contraseña con el administrador del sistema. |
|
|
El aparato no se puede cerrar. |
Mensaje de EcoStruxure Power Commission:
|
El IO ha inhibido la orden de cierre. |
Active el comando de cierre utilizando el selector conectado en la entrada digital del módulo IO (I=1). |
|
El comando de cierre se ha inhibido debido a un comando procedente de la red de comunicación o el software EcoStruxure Power Commission. |
En el software EcoStruxure Power Commission, en el menú , cambie el valor del parámetro de a Desactivado. |
La inhibición de cierre mediante el módulo IO no está operativa
|
Descripción del problema |
Posible causa |
Solución |
|---|---|---|
|
El aparato puede estar cerrado mientras el selector conectado a una entrada digital del módulo IO está establecido en Inhibir (I4=0). |
El ajuste de MicroLogic X (Cierre del interruptor mediante entrada digital) está desactivado. |
En el software EcoStruxure Power Commission, en el menú , en , cambie el valor del parámetro a . |
El aparato no se puede controlar desde el software EcoStruxure Power Commission conectado mediante la interfaz de IFE, EIFE o IFM.
|
Síntoma |
Causas posibles |
Soluciones |
|---|---|---|
|
Mensaje de EcoStruxure Power Commission:
|
Los comandos de control remoto están desactivados a causa del conmutador de bloqueo de la parte delantera de la interfaz IFE. |
Coloque el conmutador de bloqueo de la parte delantera de la interfaz IFE en la posición de desbloqueado. |
|
La interfaz EIFE está bloqueada por el software EcoStruxure Power Commission. |
En el software EcoStruxure Power Commission, en el menú , cambie el valor del parámetro de a re. |
|
|
Mensaje de EcoStruxure Power Commission:
|
El modo de control del aparato está establecido en manual. |
Cambie el modo de control a automático. |
|
El software EcoStruxure Power Commission no muestra la opción pertinente. |
Derechos de acceso insuficientes. |
Inicie sesión en el software EcoStruxure Power Commission con derechos de administrador. |
|
Mensaje de EcoStruxure Power Commission: . |
El modo de control del aparato está establecido en local automático. |
Cambie el modo de control a remoto automático. |
|
Mensaje de EcoStruxure Power Commission:
|
La contraseña es incorrecta: se ha cometido un error al introducir la contraseña o el usuario no tiene suficientes derechos de acceso. |
Vuelva a especificar la contraseña. En el caso de derechos de acceso insuficientes, compruebe la validez de la contraseña con el administrador del sistema. |
Comprobaciones adicionales
Si las acciones de solución de problemas descritas anteriormente no funcionan, el problema puede deberse a las operaciones mecánicas o eléctricas del aparato. Consulte la información de solución de problemas de los apartados Operaciones de control mecánico y Operaciones de control eléctrico.