Enclavamiento del chasis en posición desenchufado
Descripción
El chasis se puede enclavar en la posición desenchufado. La manivela no se puede insertar cuando el chasis está enclavado en la posición desenchufado.
El chasis se puede enclavar en la posición desenchufado:
-
Mediante un máximo de tres candados con una armella de 5-8 mm de diámetro.
-
Mediante cerraduras opcionales
Se pueden usar cerraduras además de los candados.
El enclavamiento del chasis mediante candado se puede realizar siempre y no necesita ningún accesorio.
Enclavamiento del chasis VSPD mediante el accesorio de cerradura
El enclavamiento del chasis mediante el accesorio de cerradura se puede realizar con:
-
Una cerradura
-
Dos cerraduras con llaves idénticas o diferentes
Se pueden instalar los tipos siguientes de cerraduras:
|
Cerradura Ronis ![]() |
Cerradura Profalux ![]() |
Cerradura Castell (cerradura no suministrada) ![]() |
Cerradura Kirk (cerradura no suministrada) ![]() |
Para obtener información acerca de la instalación de accesorios, consulte la hoja de instrucciones en el sitio web de Schneider Electric: NVE16142.
Enclavamiento del chasis con candados
Desenclavamiento del chasis con candados
Enclavamiento del chasis con cerraduras
Para los chasis equipados con dos cerraduras, basta con utilizar una llave para enclavar el chasis en la posición desenchufado.
Desenclavamiento del chasis con cerraduras
Para los chasis equipados con dos cerraduras, se deben insertar ambas llaves en las cerraduras para desenclavarlos.