Acerca de la publicación
Ámbito del documento
La finalidad de esta guía es proporcionar a los usuarios, a los instaladores y al personal de mantenimiento la información técnica necesaria para la utilización de los interruptores automáticos MasterPacT™ MTZ2/MTZ3 con unidades de control MicroLogic™ X, y MasterPacT™ MTZ2/MTZ3 interruptores en carga, diseñados conforme a las normas IEC.
Nota de validez
Esta guía es válida para todos los interruptores automáticos MasterPacT MTZ2/MTZ3 y interruptores en carga.
Esta guía se aplica a MicroLogic X unidades de control con la versión de firmware 004.000.000 o superior.
Las características específicas de las unidades de control MicroLogic Xi se describen en el apéndice de DOCA0102•• MasterPacT MTZ -Unidad de control MicroLogic X - Guía del usuario
Información online
La información incluida en esta guía está sujeta a actualizaciones en cualquier momento. Schneider Electric recomienda encarecidamente tener la versión más reciente y actualizada que está disponible en www.se.com/ww/en/download.
Las características técnicas de los dispositivos que se describen en este documento también se encuentran online. Para acceder a la información online, vaya a la página de inicio de Schneider Electric en www.se.com.
Documentos relacionados
| Título de la documentación | Número de referencia |
|---|---|
| MasterPacT MTZ -Unidad de control MicroLogic X - Guía del usuario | |
| Interruptores automáticos MasterPacT MTZ con unidades de control MicroLogic X - Comunicación Modbus - Guía del usuario | |
| MasterPacT MTZ Interruptores automáticos con unidades de control MicroLogic X - Guía de comunicación IEC 61850 | |
| MasterPacT MTZ - Interruptores automáticos e interruptores en carga IEC con unidad de control MicroLogic X - Guía de mantenimiento | |
| MasterPacT MTZ con unidad de control MicroLogic X - Catálogo | |
| MasterPacT MTZ2/MTZ3 - Interruptor automático o interruptor en carga fijo IEC con unidad de control MicroLogic X - Hoja de instrucciones | |
| MasterPacT MTZ2/MTZ3 - Interruptor automático o interruptor en carga seccionable IEC con unidad de control MicroLogic X - Hoja de instrucciones | |
| Enerlin'X IO - Módulo de aplicación de entrada/salida para un interruptor automático - Guía del usuario | |
| Enerlin'X IFE - Servidor de panel Ethernet - Guía del usuario | |
| Enerlin'X IFE - Ethernet Interfaz para un interruptor automático - Guía del usuario | |
| Enerlin'X EIFE - Interfaz Ethernet integrada para un interruptor automático seccionable MasterPacT MTZ - Guía del usuario | |
| Enerlin'X FDM121 - Módulo de pantalla frontal para un interruptor automático - Guía del usuario | |
| Enerlin'X FDM121 - Front Display Module for One Circuit Breaker - Firmware Release Notes | |
| Enerlin'X FDM128 - Pantalla Ethernet para ocho dispositivos - Guía del usuario | |
| Sistema ULP (norma IEC) - ULP (Universal Logic Plug) Sistema - Guía del usuario |
Marcas comerciales
QR Code es una marca comercial registrada de DENSO WAVE INCORPORATED en Japón y otros países.
Información sobre terminología no inclusiva o insensible
Como empresa responsable e inclusiva, Schneider Electric actualiza constantemente sus comunicaciones y productos que contienen terminología no inclusiva o insensible. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, nuestro contenido aún puede contener términos que algunos clientes consideren inapropiados.