Rearme del interruptor automático tras un disparo debido a una incidencia detectada por las comprobaciones automáticas de MicroLogic X
Secuencia de rearme
En la tabla siguiente se muestra la secuencia de acciones a realizar tras un disparo debido a una incidencia detectada por la unidad de control MicroLogic X. En los párrafos siguientes se explica cada acción con más detalle.
|
Paso |
Acción |
|---|---|
|
1 |
Identifique la causa del disparo. |
|
2 |
Pulse para ver detalles de la causa del disparo en la pantalla:
|
|
3 |
Consulte la lista de posibles incidencias detectadas y realice las acciones recomendadas para reiniciar tras el disparo. |
|
4 |
Pulse para confirmar el disparo y volver al menú . |
|
5 |
|
|
6 |
Pulse el botón de durante 3 segundos para restablecer los eventos retenidos y apagar los indicadores LED de causa del disparo y el indicador LED de servicio. |
|
7 |
Cuando el interruptor automático esté preparado para cerrar, vuelva a cerrarlo. |
Identificación de la causa del disparo
|
Indicador LED preparado |
Indicador LED de servicio |
Pantalla de MicroLogic X |
Indicadores LED de causa del disparo |
Descripción |
|---|---|---|---|---|
|
Indicador LED Ready apagado. |
Indicador LED de servicio encendido en rojo. |
![]() |
Todos los indicadores LED están encendidos. |
Incidencia grave de la unidad de control MicroLogic X detectada durante la comprobación automática. |
|
Indicador LED Ready en verde intermitente. |
Indicador LED de servicio apagado. |
![]() |
Indicador LED Op. encendido. |
Incidente con el interruptor automático detectado durante la comprobación automática. |
Acciones recomendadas tras un disparo debido a una incidencia de MicroLogic X
@writer (07/2020): FYI: if text in ‘Trip message’ column below is different from ‘eHMI Description’ in EventCensus XLS file, it can be because the EventCensus ‘eHMI Description’ has evolved since the last update or it was decided (requester: Marketer JLeconte) to keep a more descriptive text (e.g. avoid abbreviations) for clearer understanding.
La siguiente tabla indica la acción que debe realizarse según el mensaje de disparo.
Para obtener más información, consulte los mensajes de eventos en DOCA0102•• MasterPacT MTZ -Unidad de control MicroLogic X - Guía del usuario.
|
Código |
Mensaje de disparo |
Descripción |
Acción recomendada |
|---|---|---|---|
|
0x1400 0x1404 0x1405 0x1406 0x1416 |
|
La comprobación automática de la unidad de control ha detectado un fallo grave en el funcionamiento de la unidad de control. NOTA: El funcionamiento defectuoso
dispara o no dispara el interruptor automático, según el
funcionamiento defectuoso detectado.
|
Prevea una sustitución de la unidad de control MicroLogic X. |
|
0x1402 |
|
La comprobación automática de la unidad de control ha detectado que un sensor interno del interruptor automático se ha desconectado. |
Prevea una sustitución de la unidad de control MicroLogic X. |
|
0x1403 |
|
La comprobación automática de la unidad de control ha detectado que el sensor de corriente de neutro externa del interruptor automático se ha desconectado. |
Compruebe la conexión del sensor de corriente externa del neutro (ENCT). |
|
0x6407 |
|
El interruptor automático se ha disparado tras un resultado no válido del microprocesador (Asic) de la unidad de control. |
Prevea una sustitución de la unidad de control MicroLogic X. |
|
0x641F |
|
El interruptor automático se disparó después de una avería importante de uno o dos sensores de corriente internos del interruptor automático. |
Sustituya el interruptor automático. |







@writer (07/2020): Events are conform to EventCensus 6.78 (08/2019), and latest events to EventCensus 6.89. Text in ‘Trip message’ column below = text in ‘eHMI Description’ in EventCensus XLS file.