Cierre del aparato
Condiciones de cierre
Para cerrar el aparato se deben cumplir las condiciones siguientes:
-
El aparato está abierto ().
-
El muelle resorte de cierre está cargado.
-
El aparato está preparado para cerrarse y se muestra .
PELIGRO |
|---|
|
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O
ARCO ELÉCTRICO
No vuelva a cerrar el aparato en caso de fallo eléctrico.
Verifíquelo primero y, si es necesario, repare los equipos situados
aguas abajo.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
Cierre del aparato
En las tablas siguientes se muestran las distintas formas de cerrar el aparato en los diferentes modos de control disponibles.
El aparato se puede cerrar de las formas siguientes en todos los modos de control:
|
Tipo de cierre |
Modo de control |
Accesorios |
Acción de cierre |
|
|---|---|---|---|---|
|
Mecánico |
Manual, Auto: Local o Auto: A distancia |
– |
Pulse el botón pulsador de cierre en la parte frontal del aparato. La acción de cierre se puede realizar si se cumplen las condiciones de cierre. |
|
|
Eléctrico con BPFE |
Manual, Auto: Local o Auto: A distancia |
|
Pulse el botón pulsador de cierre eléctrico BPFE, montado en la cubierta frontal. La acción de cierre tiene en cuenta las condiciones internas de cierre del aparato y las condiciones externas que forman parte del sistema de control y supervisión de la instalación. |
|
|
Botón pulsador externo |
Manual, Auto: Local o Auto: A distancia |
|
Pulse el botón pulsador externo, que está conectado a la bobina de cierre XF a través del bornero del cliente. |
|
Además, el interruptor automático se puede cerrar de las siguientes maneras si está configurado el modo de control Automático.
PELIGRO |
|---|
|
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O
ARCO ELÉCTRICO
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
|
Tipo de cierre |
Modo de control |
Accesorios |
Acción de cierre |
|
|---|---|---|---|---|
|
A través del módulo IO |
Automático: Local o Auto: A distancia |
|
Cierre el interruptor automático usando la aplicación predefinida Funcionamiento del interruptor 2 del módulo IO:
|
|
|
A través de la pantalla FDM121 |
Automático: Local |
|
Envíe un comando para cerrar el interruptor automático desde la pantalla FDM121 conectada localmente al interruptor automático a través del sistema ULP. La acción de cierre está protegida con contraseña. |
|
|
A través del software EcoStruxure Power Commission |
Automático: Local |
|
Envíe un comando de cierre al interruptor automático desde el software EcoStruxure Power Commission instalado en un PC conectado localmente al interruptor automático a través del puerto mini-USB de la unidad de control MicroLogic X. La acción de cierre está protegida con contraseña. Consulte Ayuda en línea de EcoStruxure Power Commission. |
|
|
A través de EcoStruxure Power Device aplicación |
Automático: Local |
|
Envíe un comando de cierre al interruptor automático desde EcoStruxure Power Device aplicación con el Digital Module de asistente de funcionamiento de MasterPacT, mediante la comunicación Bluetooth inalámbrica o una conexión USB OTG. La acción de cierre está protegida con contraseña. |
|
|
A través de la comunicación Modbus |
Automático: A distancia |
|
Envíe un comando de cierre al interruptor automático mediante la red de comunicación Modbus. La acción de cierre está protegida con contraseña. NOTA: El software EcoStruxure Power
Commission instalado en un PC conectado al interruptor automático
a través de la red de comunicación se puede usar para enviar
comandos de cierre.
|
|
|
A través de la comunicación IEC 61850 |
Automático: A distancia |
|
Envíe un comando de cierre del interruptor automático a través de la red de comunicación IEC 61850. Esta acción de cierre está protegida con contraseña. |
|
|
Mediante páginas web de IFE/EIFE |
Automático: A distancia |
|
Envíe un comando de cierre al interruptor automático desde la página web de control IFE/EIFE. La acción de cierre está protegida con contraseña. Consulte el documento pertinente: |
|
Si el aparato no se cierra, consulte Solución de problemas.
Inhibición de la función de cierre
La función de cierre puede inhibirse enviando un comando a través de:
-
La red de comunicación o el software EcoStruxure Power Commission
-
El módulo IO
ADVERTENCIA |
|---|
|
RESTRICCIÓN DE INHIBICIÓN DE CIERRE
No utilice la inhibición del comando de cierre para
bloquear el interruptor automático en posición abierta.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños
en el equipo.
|
La inhibición del comando de cierre solo inhibe los comandos de cierre permitidos en el modo de control automático. Los comandos de cierre emitidos desde el botón pulsador de cierre mecánico o BPFE, o bien desde el botón pulsador conectado directamente a la bobina XF no se inhibirán.
PELIGRO

ADVERTENCIA