0613IB1315-09

Description du matériel

Description

A Ports de communication RJ45 Ethernet 1 et Ethernet 2

B Bornier d’alimentation 24 V CC

C Code QR pour information produit

D Ethernet de communication LED

E LED d'état du module

F LED d'état du réseau

G Cache transparent scellable

H Bouton-poussoir de réarmement "reset"

I LED d'état ULP

J Bouton Test (accessible capot fermé)

K Commutateur de verrouillage

L Voyant d'état du trafic Modbus (serveur IFE uniquement)

M Étiquette indiquant le nom de l'équipement

N Deux ports ULP RJ45

O Connexion à la terre

Pour plus d'informations concernant l'installation, reportez-vous à l'instruction de service disponible sur le site Web de Schneider Electric à l'adresse suivante : QGH13473.

Montage

L'interface IFE se monte sur un rail DIN. L'accessoire de liaison permet de connecter plusieurs interfaces IFM à un serveur IFE sans câblage supplémentaire.

NOTE: la fonctionnalité de liaison est uniquement disponible pour le serveur IFE de référence LV434002.

Alimentation 24 V CC

L'interface IFE doit toujours être alimentée en 24 VCC. Les interfaces IFM liées à un serveur IFE sont alimentées par le serveur IFE. Il n'est donc pas nécessaire de les alimenter séparément.

Il est conseillé d'utiliser une alimentation homologuée et approuvée UL à tension limitée/courant limité ou de classe 2 avec 24 V CC, 3 A maximum.

NOTE: dans le cas d'un raccordement à une alimentation 24 V CC, utilisez uniquement des conducteurs en cuivre.

Voyants LED de communication Ethernet

Les voyants LED bicolores de communication Ethernet indiquent l'état des ports Ethernet ETH1 et ETH2.

Signalisation par voyant LED

Description de l'état

Éteint

Aucune alimentation ou liaison

Jaune fixe

10 Mbits/s, liaison établie et aucune activité

Jaune clignotant

10 Mbits/s, activité en cours

Vert fixe

100 Mbits/s, liaison établie et aucune activité

Vert clignotant

100 Mbits/s, activité en cours

LED d'état du module

Le voyant LED bicolore indique l'état de l'interface IFE.

Signalisation par voyant LED

Description de l'état

Action

Éteint

Aucune alimentation

Aucune

Vert fixe

Interface IFE opérationnelle

Aucune

Vert clignotant (allumé durant 250 ms, éteint durant 250 ms)

Page Web de contrôle masquée disponible

Aucune

Vert clignotant (allumé durant 500 ms, éteint durant 500 ms)

Firmware de l'interface IFE corrompu

Contactez votre service Schneider Electric local pour obtenir de l'aide.

Rouge clignotant (allumé durant 500 ms, éteint durant 500 ms)

Interface IFE en mode dégradé

Remplacez le module ULP lors de la prochaine opération de maintenance.

Rouge fixe

Interface IFE hors service

Aucune

Vert/rouge clignotant (vert durant 1 s, rouge durant 1 s)

Mise à jour du Firmware en cours

Aucune

Vert/rouge clignotant (vert pendant 250 ms, rouge pendant 250 ms)

Autotest en cours

Aucune

Voyant LED d'état du réseau

Le voyant LED bicolore indique l'état du réseau Ethernet.

Signalisation par voyant LED

Description de l'état

Éteint

Aucune alimentation ou adresse IP

Vert fixe

Adresse IP valide

Rouge fixe

Adresse IP dupliquée

Vert/rouge clignotant (vert pendant 250 ms, rouge pendant 250 ms)

Autotest en cours

Orange fixe

Erreur lors de la configuration IP

LED du trafic de ligne série Modbus

Le voyant LED jaune du trafic de ligne série Modbus indique que des messages sont en cours d'émission ou de réception sur le réseau de ligne série Modbus via le serveur IFE.

Le voyant LED est allumé lors de la transmission et de la réception des messages. Le reste du temps, le voyant LED est éteint.

NOTE: Le voyant est éteint sur l'interface IFE (référence LV434001).

Adresse Modbus

L'interface IFE accepte l'adresse Modbus de l'unité fonctionnelle intelligente (IMU) à laquelle elle est raccordée.

L'adresse Modbus est 255 et n'est pas modifiable.

Commutateur de verrouillage

Le commutateur de verrouillage situé sur la face avant de l'interface IFE permet d'activer ou de désactiver l'envoi de commandes à distance à l'interface Ethernet sur le réseau IFE, ainsi qu'aux autres modules de l'IMU.

  • Si la flèche pointe vers le cadenas ouvert (réglage d'usine), les commandes de contrôle à distance sont activées.

  • Si la flèche pointe vers le cadenas fermé, les commandes de contrôle à distance sont désactivées.

    La seule commande à distance qui reste activée lorsque la flèche pointe vers le cadenas fermé est la définition de l'heure absolue.

Bouton de test

Le bouton de test a deux fonctions, selon la durée pendant laquelle il est maintenu enfoncé.

Plage de temps

Fonction

1 à 5 s

Teste la connexion entre tous les modules ULP pendant 15 s.

10 à 15 s

Active le mode de configuration cachée.

NOTE: le mode de configuration cachée n'est pas activé si le bouton est maintenu enfoncé pendant plus de 15 s.

Bouton de réinitialisation

Lorsque le bouton de réinitialisation est maintenu enfoncé pendant 1 à 5 secondes, il force le mode d'acquisition IP sur le paramètre par défaut d'usine (DHCP).

LED d'état ULP

Le voyant LED jaune d'état ULP indique le mode du module ULP.

Voyant ULP

Mode

Action

Nominal

Aucune

Conflit

Supprimez le module ULP en trop.

Dégradé

Remplacer le module ULP lors de l'opération de maintenance suivante

Test

Aucune

Conflit de firmware non critique

Utilisez le logiciel EcoStruxure Power Commission pour vérifier la compatibilité du firmware et du matériel, et suivez les actions recommandées.

Conflit de matériel non critique

Conflit de configuration

Installez les fonctionnalités manquantes.

Conflit de firmware critique

Utilisez le logiciel EcoStruxure Power Commission pour vérifier la compatibilité du firmware et du matériel, et suivez les actions recommandées.

Conflit de matériel critique

Arrêt

Remplacer le module ULP

Hors tension

Vérifiez l'alimentation électrique.