0613IB1315-09

Introduction

Présentation

L'interface IFM Modbus-SL pour un disjoncteur permet à une unité fonctionnelle intelligente (IMU) associée à un disjoncteur Compact, PowerPact ou MasterPact de se connecter à un réseau Modbus de liaison série RS-485 Modbus-SL à deux fils. Chaque disjoncteur dispose de sa propre interface IFM et d'une adresse Modbus correspondante.

Types d'interface IFM

L'interface IFM porte la référence LV434000. L'interface IFM de référence LV434000 remplace complètement l'interface IFM de référence TRV00210 ou STRV00210.

NOTE:
  • Concernant les données de l’interface IFM, les données de l’interface IFM de référence LV434000 sont identiques à celles de l’interface IFM de référence TRV00210 ou STRV00210.

  • Les interfaces IFM TRV00210 et STRV00210 ne sont pas compatibles avec les disjoncteurs MasterPact MTZ.

Fonctions de l'interface IFM

Les principales fonctionnalités de l'interface IFM sont les suivantes :

  • Une interface de liaison série Modbus fournie via

    • un connecteur RJ45

    • un accessoire de liaison empilable

  • Des commutateurs rotatifs sur l’IHM pour définir les adresses et l’option de verrouillage

  • Un bouton-poussoir dédié aux fonctionnalités de test