Configuration des contacts programmables M2C/M6C
Description générale
Les contacts programmables M2C/M6C peuvent être utilisés pour signaler des dépassements de seuils ou des modifications d'état :
-
M2C comporte 2 contacts, 1 et 2
-
M6C comporte 6 contacts, 1 à 6
Les contacts programmables M2C/M6C peuvent être configurés :
-
localement via l'IHM du déclencheur MicroLogicP/H
-
à distance via l'interface de communication
La configuration à distance de chaque contact peut être autorisée ou interdite via la configuration locale sur l'IHM du déclencheur MicroLogic P/H avec une version de firmware > 2009 AJ.
Etat de la configuration à distance
|
Adresse |
Registre |
RW |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E/P/H |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x2647 |
9800 |
R |
– |
– |
INT16U |
0–1 |
P/H |
Etat de la configuration à distance : 0 = la configuration à distance du contact n'est pas autorisée (réglage d'usine). 1 = la configuration à distance du contact est autorisée. L'état de la configuration à distance peut être modifié via l'IHM du déclencheur MicroLogic P/H |
Registres des contacts programmables M2C/M6C
Les paramètres des contacts programmables M2C/M6C sont enregistrés dans les registres des contacts :
|
Numéro du contact |
Adresses du contact |
Registres du contact |
|---|---|---|
|
1 |
0x2648–0x264E |
9801–9807 |
|
2 |
0x264F–0x2655 |
9808–9814 |
|
3 |
0x2656–0x265C |
9815–9821 |
|
4 |
0x265D–0x2663 |
9822–9828 |
|
5 |
0x2664–0x266A |
9829–9835 |
|
6 |
0x266B–0x2671 |
9836–9842 |
Description du contact programmable M2C/M6C n° 1
L'ordre et la description des contacts programmables M2C/M6C sont identiques à ceux du contact 1 :
|
Adresse |
Registre |
RW |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E/P/H |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x2648 |
9801 |
RW |
– |
– |
INT16U |
0–4 |
– |
Mode de sortie |
|
E/P/H |
0 = mode normal, sans auto-maintien (réglage d'usine) Contact fermé à chaque fois et tant que l'alarme attribuée reste active. |
|||||||
|
P/H |
1 = mode d'auto-maintien Contact fermé pour chaque alarme attribuée et jusqu'à ce que l'alarme soit acquittée par l'utilisateur (via l'interface de commande ou grâce au réarmement du déclencheur). |
|||||||
|
P/H |
2 = mode de temporisation Contact fermé pour une durée définie pour chaque alarme attribuée. Il est ouvert à la fin de la temporisation, que l'alarme soit encore active ou non. L'alarme doit changer d'état au moins une fois afin d'ouvrir le contact à nouveau. |
|||||||
|
E/P/H |
3 = forcé à 1 Le contact reste fermé et il n'est pas contrôlé par l'état de l'alarme. |
|||||||
|
E/P/H |
4 = forcé à 0 Le contact reste ouvert et il n'est pas contrôlé par l'état de l'alarme. |
|||||||
|
0x2649 |
9802 |
RW |
10 |
s |
INT16U |
10– 3600 |
P/H |
Temporisation de l'activation du contact pour le mode de temporisation Réglage d'usine : 3600 (360 s) |
|
0x264A–0x264D |
9803– 9806 |
RW |
– |
– |
CHAÎNE D'OCTETS |
0x00–0x7F |
P/H |
Nom du contact en caractères ASCII (A–Z et 0–9) utilisant 4 registres La mise à jour via le déclencheur est impossible Réglage d'usine : |
|
0x264E |
9807 |
RW |
– |
– |
INT16U |
1000– 1031 |
E/P/H |
Numéro de l'alarme propriétaire pour le contact 1. Réglage d'usine = 0x8000 (aucun propriétaire) |
Type de contacts programmables
|
Adresse |
Registre |
RW |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E/P/H |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x2672 |
9843 |
R |
– |
– |
INT16U |
0–6 |
E/P/H |
0 = aucun |
|
E/P/H |
2 = M2C |
|||||||
|
P/H |
6 = M6C |
Attribution des événements aux contacts programmables M2C/M6C
Les contacts programmables M2C/M6C peuvent être associés à un événement-paramètre de protection avancé ou de base.
En fonction du paramètre de protection, un registre spécifique peut contenir le numéro du contact programmable qui s'ouvre ou se ferme à la fin de la temporisation de la protection (registre 8763 par exemple).