Historique des événements de protection de la maintenance
Description générale
Le système stocke les événements concernant le gestionnaire de protection de la maintenance (mise sous tension, contacts programmables M6C, courant de défaut de crête maximum, etc.) dans le fichier numéro°21.
Ce fichier comporte 20 enregistrements et chaque enregistrement est constitué de 6 registres.
Cet historique des événements de maintenance a été mis en œuvre sur les déclencheurs MicroLogicP avec le firmware Plogic2002AA et version ultérieure.
En-tête du fichier
Le tableau suivant décrit le contenu de l'en-tête du fichier :
|
Adresse |
Registre |
RW |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E/P/H |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x26CB |
9932 |
RW |
– |
– |
INT16U |
– |
H |
État du fichier : 0x0000 = Fichier désactivé 0xFFFF = Fichier activé (réglage d'usine) |
|
0x26CC |
9933 |
R |
– |
– |
INT16U |
– |
H |
Type de fichier : 21 = Historique des événements de protection de la maintenance |
|
0x26CD |
9934 |
R |
1 |
– |
INT16U |
– |
H |
Taille d'un fichier = 20 enregistrements |
|
0x26CE |
9935 |
R |
1 |
– |
INT16U |
– |
H |
Taille d'un enregistrement = 6 registres |
|
26x0CF |
9936 |
R |
– |
– |
INT16U |
1 |
H |
Mode de remplissage du fichier : 1 = Désactivé si l'historique est plein |
État du fichier
Le tableau suivant décrit le contenu de l'état du fichier :
|
Adresse |
Registre |
RW |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E/P/H |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x26DB |
9948 |
R |
1 |
– |
INT16U |
– |
H |
Taille d'un fichier = 20 enregistrements |
|
0x26DC |
9949 |
R |
1 |
– |
INT16U |
– |
H |
Taille d'un enregistrement = 6 registres |
|
0x26DD |
9950 |
R |
1 |
– |
INT16U |
– |
H |
0x0000 = Fichier OK 0x000A = Taille de l'enregistrement inférieure à la taille prévue 0x0014 = Taille de l'enregistrement supérieure à la taille prévue 0x001E = Mémoire insuffisante 0x00FA = Erreur interne 0x00FD = Table d'allocation endommagée 0x00FE = Configuration zéro 0x00FF = Configuration non valide 0xFC00 = Nombre de fichiers non valide 0xFD00 = Nombre d'enregistrements non valide 0xFE00 = Fichier non pris en charge 0xFF00 = Allocation du fichier impossible |
|
0x26DE |
9951 |
R |
1 |
– |
INT16U |
20 |
H |
Nombre d'enregistrements dans le fichier = 20 |
|
0x26DF |
9952 |
R |
1 |
– |
INT16U |
1 |
P/H |
Numéro de séquence du premier enregistrement dans le fichier (le plus ancien) = 1 |
|
0x26E0 |
9953 |
R |
1 |
– |
INT16U |
20 |
P/H |
Numéro de séquence du dernier enregistrement dans le fichier (le plus récent) = 20 |
|
0x26E1–0x26E3 |
9954– 9956 |
R |
– |
– |
DATE |
– |
H |
Date de la dernière réinitialisation du fichier. Réglage d'usine = 0x8000 0x8000 0x8000 |
Enregistrement des événements de protection de la maintenance
L'historique des événements de protection de la maintenance contient un nombre fixe d'enregistrements et tous les enregistrements contiennent un nombre fixe de registres :
|
Nombre d'enregistrements |
Registres |
Type |
Description |
|---|---|---|---|
|
1 |
1–4 |
XDATE |
Dernière coupure d'alimentation |
|
5–6 |
– |
Réservé |
|
|
2 |
1–3 |
DATE |
Date/heure de la dernière réinitialisation du compteur |
|
4 |
INT16U |
Nombre d'opérations de sortie pour le relais 1 |
|
|
5–6 |
– |
Réservé |
|
|
3–6 |
1–3 |
DATE |
Date/heure de la dernière réinitialisation du compteur |
|
4 |
INT16U |
Nombre d'opérations de sortie pour les relais 2 à 5 |
|
|
5–6 |
– |
Réservé |
|
|
7 |
1–3 |
DATE |
Date/heure de la dernière réinitialisation du compteur |
|
4 |
INT16U |
Nombre d'opérations de sortie pour le relais 6 |
|
|
5–6 |
– |
Réservé |
|
|
8 |
1–3 |
DATE |
Date/heure du dernier enregistrement mis à jour |
|
4 |
INT16U |
Usure maximale des contacts |
|
|
5–6 |
– |
Réservé |
|
|
9 |
1–3 |
DATE |
Date/heure du dernier enregistrement mis à jour |
|
4 |
INT16U |
Puissance déwattée maximum |
|
|
5–6 |
– |
Réservé |
|
|
10 |
1–3 |
DATE |
Date/heure du dernier enregistrement mis à jour |
|
4 |
INT16U |
||
|
5–6 |
– |
Réservé |
|
|
11 |
1–3 |
DATE |
Date/heure du dernier enregistrement mis à jour |
|
4 |
INT16U |
Nombre de coupures d'alimentation |
|
|
5–6 |
– |
Réservé |
|
|
12–15 |
1–6 |
– |
Réservé |
|
16 |
1–3 |
DATE |
Date/heure du dernier enregistrement mis à jour |
|
4 |
INT16U |
Nombre maximal de réinitialisations |
|
|
5–6 |
– |
Réservé |
|
|
17 |
1–6 |
– |
Réservé |
|
18 |
1–3 |
DATE |
Date/heure du dernier enregistrement mis à jour |
|
4 |
INT16U |
Disjoncteur du courant de défaut de crête maximum ayant été ouvert |
|
|
5–6 |
– |
Réservé |
|
|
19–20 |
1–6 |
– |
Réservé |