Historique des événements de protection
Description générale
Le système stocke les événements concernant le gestionnaire de protection (déclenchements, alarmes) dans le fichier numéro°20.
Ce fichier comporte 100 enregistrements et chaque enregistrement est constitué de 9 registres.
En-tête du fichier
Le tableau suivant décrit le contenu de l'en-tête du fichier :
|
Adresse |
Registre |
RW |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E/P/H |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x26AB |
9900 |
RW |
– |
– |
INT16U |
– |
P/H |
État du fichier : 0x0000 = Fichier désactivé 0xFFFF = Fichier activé (réglage d'usine) |
|
0x26AC |
9901 |
R |
– |
– |
INT16U |
– |
P/H |
Type de fichier : 20 = Historique des événements de protection |
|
0x26AD |
9902 |
R |
1 |
– |
INT16U |
– |
P/H |
Taille d'un fichier = 100 enregistrements |
|
0x26AE |
9903 |
R |
1 |
– |
INT16U |
– |
P/H |
Taille d'un enregistrement = 9 registres |
|
0x26AF |
9904 |
R |
– |
– |
INT16U |
1 |
P/H |
Mode de remplissage du fichier : 0 = Circulaire |
État du fichier
Le tableau suivant décrit le contenu de l'état du fichier :
|
Adresse |
Registre |
RW |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E/P/H |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x26BB |
9916 |
R |
1 |
– |
INT16U |
– |
P/H |
Taille d'un fichier = 100 enregistrements |
|
0x26BC |
9917 |
R |
1 |
– |
INT16U |
– |
P/H |
Taille d'un enregistrement = 9 registres |
|
0x26BD |
9918 |
R |
1 |
– |
INT16U |
– |
P/H |
0x0000 = Fichier OK 0x000A = Taille de l'enregistrement inférieure à la taille prévue 0x0014 = Taille de l'enregistrement supérieure à la taille prévue 0x001E = Mémoire insuffisante 0x00FA = Erreur interne 0x00FD = Table d'allocation endommagée 0x00FE = Configuration zéro 0x00FF = Configuration non valide 0xFC00 = Nombre de fichiers non valide 0xFD00 = Nombre d'enregistrements non valide 0xFE00 = Fichier non pris en charge 0xFF00 = Allocation du fichier impossible |
|
0x26BE |
9919 |
R |
1 |
– |
INT16U |
0–100 |
P/H |
Nombre d'enregistrements dans le fichier |
|
0x26BF |
9920 |
R |
1 |
– |
INT16U |
0–8000 |
P/H |
Numéro de séquence du premier enregistrement dans le fichier (le plus ancien) |
|
0x26C0 |
9921 |
R |
1 |
– |
INT16U |
0–8000 |
P/H |
Numéro de séquence du dernier enregistrement dans le fichier (le plus récent) |
|
0x26C1–0x26C3 |
9922– 9924 |
R |
– |
– |
DATE |
– |
P/H |
Date de la dernière réinitialisation du fichier. Réglage d'usine = 0x8000 0x8000 0x8000 |
Enregistrement des événements de protection
Le tableau suivant décrit le format d'un enregistrement dans l'historique des événements de protection :
|
Registres |
Type |
Bits |
Description |
|---|---|---|---|
|
1–4 |
XDATE |
– |
Date de l'événement |
|
5 |
INT16U |
– |
Numéro de l'événement : code d'alarme ou code de déclenchement |
|
6 |
INT16U |
– |
Caractéristiques de l'événement pour l'historique des événements de protection (1) |
|
7 |
INT16U |
0–7 |
1 = Evénement de type supérieur 2 = alarme pour événement de type inférieur 3 = Alarme de type minimum 4 = Alarme de type maximum 5 = Alarme de type équivalent |
|
8–11 |
1 = Début d'un événement 2 = fin d'une alarme |
||
|
12–15 |
Les alarmes 1100–1106 ont une priorité 3. Pour les autres alarmes, la valeur contenue dans ces 4 bits représente la priorité associée à l'événement (si celle-ci est applicable et en fonction de la configuration des alarmes). |
||
|
8 |
INT16U |
– |
Registre de l'enregistrement associé à l'alarme (2) |
|
9 |
INT16U |
– |
Registre de l'action associée à l'alarme (2) |
|
(1) Pour les numéros d'événement 1000–1004, la donnée correspond à la valeur du courant de défaut interrompu par le disjoncteur. Pour tous les autres événements de protection, cette valeur est forcée à 32768. (2) Les registres 8 et 9 sont des copies des registres de configuration des alarmes à l'instant où l'événement s'est produit. Ces registres dépendent entièrement des configurations de l'utilisateur. Pour les événements 1100–1106, ces registres sont forcés à la valeur 32768. |
|||