0613IB1315-09

Mesures de la demande

Description générale

Les registres de demande incluent :

  • Demande de courant

  • Demande de puissance active, réactive et apparente

La durée de la fenêtre de demande de courant dépend de la configuration du registre 3352. Consultez la section Temps de demande.

La durée de la fenêtre et le type de fenêtre de la demande de puissance dépendent de la configuration des registres 3354 et 3355. Consultez la section Temps de demande.

  • Lorsque la fenêtre est du type bloqué, cette valeur est mise à jour à la fin de l'intervalle de la fenêtre.

  • Pour la fenêtre glissante,

    • Si la durée configurée de la fenêtre est inférieure ou égale à 15 minutes, la valeur de demande est mise à jour toutes les 15 secondes.

    • Si la durée configurée de la fenêtre est supérieure ou égale à 15 minutes, la valeur de demande est mise à jour toutes les 1 minute.

La commande de réinitialisation minimum/maximum (code de commande = 46728) peut réinitialiser le contenu des registres de mesures de la demande de crête.

Demande de courant

Adresse

Registre

RW

X

Unité

Type

Plage

A/E/P/H

Description

0x0897

2200

R

1

A

INT16U

0–32767

E/P/H

Demande de courant sur la phase A : IA Dmd (2)

0x0898

2201

R

1

A

INT16U

0–32767

E/P/H

Demande de courant sur la phase B : IB Dmd (2)

0x0899

2202

R

1

A

INT16U

0–32767

E/P/H

Demande de courant sur la phase C : IC Dmd (2)

0x089A

2203

R

1

A

INT16U

0–32767

E/P/H

Demande de courant sur le neutre : IN Dmd (1) (2)

0x089B

2204

R

1

A

INT16U

0–32767

E/P/H

Demande de courant maximum sur la phase A depuis la dernière réinitialisation : IA Peak Dmd

0x089C

2205

R

1

A

INT16U

0–32767

E/P/H

Demande de courant maximum sur la phase B depuis la dernière réinitialisation : IB Peak Dmd

0x089D

2206

R

1

A

INT16U

0–32767

E/P/H

Demande de courant maximum sur la phase C depuis la dernière réinitialisation : IC Peak Dmd

0x089E

2207

R

1

A

INT16U

0–32767

E/P/H

Demande de courant maximum sur le neutre depuis la dernière réinitialisation : IN Peak Dmd (1)

(1) La valeur n'est pas disponible lorsque le type de système dans le registre 3314 est 31 ou 40. Consultez la section Type de système.

(2) Avec les déclencheurs MicroLogicE, seul l'algorithme thermique est disponible, tandis que les déclencheurs MicroLogicP/H permettent d'utiliser l'algorithme thermique et l'algorithme de moyenne arithmétique.

Demande de facteur K

Adresse

Registre

RW

X

Unité

Type

Plage

A/E/P/H

Description

0x08A3

2212

R

10

INT16U

0–1000

H

Demande de facteur K sur la phase A

0x08A4

2213

R

10

INT16U

0–1000

H

Demande de facteur K sur la phase B

0x08A5

2214

R

10

INT16U

0–1000

H

Demande de facteur K sur la phase C

0x08A6

2215

R

10

INT16U

0–1000

H

Demande de facteur K sur le neutre (1)

0x08A7

2216

R

10

INT16U

0–1000

H

Demande de facteur K maximale sur la phase A depuis la dernière réinitialisation

0x08A8

2217

R

10

INT16U

0–1000

H

Demande de facteur K maximale sur la phase B depuis la dernière réinitialisation

0x08A9

2218

R

10

INT16U

0–1000

H

Demande de facteur K maximale sur la phase C depuis la dernière réinitialisation

0x08AA

2219

R

10

INT16U

0–1000

H

Demande de facteur K maximale sur le neutre depuis la dernière réinitialisation (1)

(1) La valeur n'est pas disponible lorsque le type de système dans le registre 3314 est 31 ou 40. Consultez la section Type de système.

Demande d'énergie active

Adresse

Registre

RW

X

Unité

Type

Plage

A/E/P/H

Description

0x08AF

2224

R

1

kW

INT16U

0–32767

E/P/H

Demande de puissance active totale : P Dmd (1) (3)

08x0B0

2225

R

1

kW

INT16U

0–32767

E/P/H

Demande de puissance active maximale depuis la dernière réinitialisation : P Peak Dmd

08x0B1

2226

R

1

kW

INT16U

0–32767

P/H

Demande de puissance active prévue à la fin de la fenêtre (2)

08x0B2

2227

R

1 000

INT16

-1000–+1000

P/H

Facteur de puissance total lors de la dernière demande de puissance active maximale

08x0B3

2228

R

1

kVAR

INT16U

0–32767

P/H

Demande de puissance réactive lors de la dernière demande de puissance active maximale

08x0B4

2229

R

1

kVA

INT16U

0–32767

P/H

Demande de puissance apparente lors de la dernière demande de puissance active maximale

(1) Lorsque la fenêtre est du type bloqué, cette valeur est mise à jour à la fin de l'intervalle de la fenêtre. Quand la fenêtre est de type glissante, la valeur est mise à jour toutes les 15 secondes.

(2) La valeur est mise à jour toutes les 15 secondes à la fois pour les fenêtres du type bloqué et pour les fenêtres de type glissante.

(3) Avec les déclencheurs MicroLogicE, seul l'algorithme thermique est disponible, tandis que les déclencheurs MicroLogicP/H permettent d'utiliser l'algorithme thermique et l'algorithme de moyenne arithmétique.

Demande d'énergie réactive

Adresse

Registre

RW

X

Unité

Type

Plage

A/E/P/H

Description

08x0B5

2230

R

1

kVAR

INT16U

0–32767

P/H

Demande de puissance réactive totale : Q Dmd (1)

08x0B6

2231

R

1

kVAR

INT16U

0–32767

P/H

Demande de puissance réactive maximale depuis la dernière réinitialisation : Q Peak Dmd

08x0B7

2232

R

1

kVAR

INT16U

0–32767

P/H

Demande de puissance réactive prévue à la fin de la fenêtre (2)

08x0B8

2233

R

1 000

INT16

-1000–+1000

P/H

Facteur de puissance total lors de la dernière demande de puissance réactive maximale

08x0B9

2234

R

1

kW

INT16U

0–32767

P/H

Demande de puissance active lors de la dernière demande de puissance réactive maximale

0x08BA

2235

R

1

kVA

INT16U

0–32767

P/H

Demande de puissance apparente lors de la dernière demande de puissance réactive maximale

(1) Lorsque la fenêtre est du type bloqué, cette valeur est mise à jour à la fin de l'intervalle de la fenêtre. Quand la fenêtre est de type glissante, la valeur est mise à jour toutes les 15 secondes.

(2) La valeur est mise à jour toutes les 15 secondes à la fois pour les fenêtres du type bloqué et pour les fenêtres de type glissante.

Demande d'énergie apparente

Adresse

Registre

RW

X

Unité

Type

Plage

A/E/P/H

Description

08x0BB

2236

R

1

kVA

INT16U

0–32767

E/P/H

Demande de puissance apparente totale : S Dmd (1)

0x08BC

2237

R

1

kVA

INT16U

0–32767

E/P/H

Demande de puissance apparente maximale depuis la dernière réinitialisation : S Peak Dmd

0x08BD

2238

R

1

kVA

INT16U

0–32767

P/H

Demande de puissance apparente prévue à la fin de la fenêtre (2)

0x08BE

2239

R

1 000

INT16

-1 000–

+1 000

P/H

Facteur de puissance total lors de la dernière demande de puissance apparente maximale

0x08BF

2240

R

1

kW

INT16U

0–32767

P/H

Demande de puissance active lors de la dernière demande de puissance apparente maximale

0x08C0

2241

R

1

kVAR

INT16U

0–32767

P/H

Demande de puissance réactive lors de la dernière demande de puissance apparente maximale

(1) Lorsque la fenêtre est du type bloqué, cette valeur est mise à jour à la fin de l'intervalle de la fenêtre. Quand la fenêtre est de type glissante, la valeur est mise à jour toutes les 15 secondes.

(2) La valeur est mise à jour toutes les 15 secondes à la fois pour les fenêtres du type bloqué et pour les fenêtres de type glissante.