Historique des événements de mesure de maintenance
Description générale
Le système stocke les événements concernant le gestionnaire de mesure de maintenance (réinitialisation du compteur, etc.) dans le fichier numéro°12.
Ce fichier comporte 20 enregistrements et chaque enregistrement est constitué de 6 registres.
En-tête du fichier
Le tableau suivant décrit le contenu de l'en-tête du fichier :
|
Adresse |
Registre |
L/E |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E/P/H |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1C3B |
7228 |
L/E |
– |
– |
INT16U |
– |
H |
Etat du fichier : 0x0000 = Fichier désactivé 0xFFFF = Fichier activé (réglage d'usine) |
|
0x1C3C |
7229 |
L |
– |
– |
INT16U |
– |
H |
Type de fichier : 12 = Historique des événements de mesure de maintenance |
|
0x1C3D |
7230 |
L |
1 |
– |
INT16U |
– |
H |
Taille d'un fichier = 20 enregistrements |
|
0x1C3E |
7231 |
L |
1 |
– |
INT16U |
– |
H |
Taille d'un enregistrement = 6 registres |
|
0x1C3F |
7232 |
L |
– |
– |
INT16U |
1 |
H |
Mode de remplissage du fichier : 1 = Désactivé si l'historique est plein |
Etat du fichier
Le tableau suivant décrit le contenu de l'état du fichier :
|
Adresse |
Registre |
L/E |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E/P/H |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1C4B |
7244 |
L |
1 |
– |
INT16U |
– |
H |
Taille d'un fichier = 20 enregistrements |
|
0x1C4C |
7245 |
L |
1 |
– |
INT16U |
– |
H |
Taille d'un enregistrement = 6 registres |
|
0x1C4D |
7246 |
L |
1 |
– |
INT16U |
– |
H |
0x0000 = Fichier OK 0x000A = Taille de l'enregistrement inférieure à la taille prévue 0x0014 = Taille de l'enregistrement supérieure à la taille prévue 0x001E = Mémoire insuffisante 0x00FA = Erreur interne 0x00FD = Table d'allocation endommagée 0x00FE = Configuration zéro 0x00FF = Configuration non valide 0xFC00 = Nombre de fichiers non valide 0xFD00 = Nombre d'enregistrements non valide 0xFE00 = Fichier non pris en charge 0xFF00 = Allocation du fichier impossible |
|
0x1C4E |
7247 |
L |
1 |
– |
INT16U |
20 |
H |
Nombre d'enregistrements dans le fichier = 20 |
|
0x1C4F |
7248 |
L |
1 |
– |
INT16U |
1 |
H |
Numéro de séquence du premier enregistrement dans le fichier (le plus ancien) = 1 |
|
0x1C50 |
7249 |
L |
1 |
– |
INT16U |
20 |
H |
Numéro de séquence du dernier enregistrement dans le fichier (le plus récent) = 20 |
|
0x1C51– 0x1C53 |
7250– 7252 |
L |
– |
– |
DATE |
– |
H |
Date de la dernière réinitialisation du fichier. Réglage d'usine = 0x8000 0x8000 0x8000 |
Enregistrement des événements de mesure de maintenance
L'historique des événements de mesure de maintenance contient un nombre fixe d'enregistrements et tous les enregistrements contiennent un nombre fixe de registres :
|
Nombre d'enregistrements |
Registres |
Type |
Description |
|---|---|---|---|
|
1 |
1–3 |
DATE |
Date/heure de la dernière réinitialisation du compteur |
|
4 |
INT16U |
Nombre minimal de réinitialisations |
|
|
5–6 |
– |
Réservé |
|
|
2 |
1–3 |
DATE |
Date/heure de la dernière réinitialisation du compteur |
|
4 |
INT16U |
Nombre maximal de réinitialisations |
|
|
5–6 |
– |
Réservé |
|
|
3 |
1–3 |
DATE |
Date/heure de la dernière réinitialisation du compteur |
|
4 |
INT16U |
Nombre de réinitialisations de demande de courant de crête |
|
|
5–6 |
– |
Réservé |
|
|
4 |
1–3 |
DATE |
Date/heure de la dernière réinitialisation du compteur |
|
4 |
INT16U |
Nombre de réinitialisations de demande de puissance de crête |
|
|
5–6 |
– |
Réservé |
|
|
5 |
1–3 |
DATE |
Date/heure de la dernière réinitialisation du compteur |
|
4 |
INT16U |
Nombre de réinitialisations d'énergie |
|
|
5–6 |
– |
Réservé |
|
|
6–20 |
1–6 |
– |
Réservé |