0613IB1315-09

Composantes spectrales

Présentation

Parité

Composante spectrale

Adresses

Registres

Rang impair

Amplitude de la tension harmonique

105x1003–0x0C

4100–4189

Amplitude du courant harmonique

0x105D–0x1098

4190–4249

Phase de la tension harmonique

0x1099–0x10AA

4250–4267

Phase du courant harmonique

0x10F3–0x1102

4340–4355

Rang pair

Amplitude de la tension harmonique

0x112F–0x1188

4400–4489

Amplitude du courant harmonique

0x1189–0x11C4

4490–4549

Phase de la tension harmonique

0x11C5–0x11D6

4550–4567

Phase du courant harmonique

0x121F–0x122E

4640–4655

Seuls les registres des harmoniques de rang impair sont détaillés :

  • Les registres des harmoniques de rang impair (n) sont égaux aux registres du rang impair des harmoniques (n+1) plus 300.

  • L'ordre des registres du rang pair est identique à celui des registres du rang impair.

  • Le facteur d'échelle des registres du rang pair est identique à celui des registres du rang impair.

Amplitude de la tension harmonique (rang impair)

L'amplitude de la tension harmonique (rang impair) est exprimée sous la forme d'un rapport en % avec l'amplitude de la fondamentale (non applicable aux systèmes avec une fréquence nominale de 400 Hz) :

Adresse

Registre

RW

X

Unité

Type

Plage

A/E/P/H

Description

0x1003

4100

R

10

%

INT16U

0–1200

H

Harmonique 3 de VAB

0x1004

4101

R

10

%

INT16U

0–1200

H

Harmonique 3 de VBC

0x1005

4102

R

10

%

INT16U

0–1200

H

Harmonique 3 de VCA

0x1006

4103

R

10

%

INT16U

0–1200

H

Harmonique 3 de VAN (1)

0x1007

4104

R

10

%

INT16U

0–1200

H

Harmonique 3 de VBN (1)

0x1008

4105

R

10

%

INT16U

0–1200

H

Harmonique 3 de VCN (1)

0x1009

4106

R

10

%

INT16U

0–1200

H

Harmonique 5 de VAB

0x100A

4107

R

10

%

INT16U

0–1200

H

Harmonique 5 de VBC

0x100B

4108

R

10

%

INT16U

0–1200

H

Harmonique 5 de VCA

0x100C

4109

R

10

%

INT16U

0–1200

H

Harmonique 5 de VAN (1)

0x100D

4110

R

10

%

INT16U

0–1200

H

Harmonique 5 de VBN (1)

0x100E

4111

R

10

%

INT16U

0–1200

H

Harmonique 5 de VCN

100x0F

4112

R

10

%

INT16U

0–1200

H

Harmonique 7 de VAB

0x1010

4113

R

10

%

INT16U

0–1200

H

Harmonique 7 de VBC

0x1011

4114

R

10

%

INT16U

0–1200

H

Harmonique 7 de VCA

0x1012

4115

R

10

%

INT16U

0–1200

H

Harmonique 7 de VAN (1)

0x1013

4116

R

10

%

INT16U

0–1200

H

Harmonique 7 de VBN (1)

0x1014

4117

R

10

%

INT16U

0–1200

H

Harmonique 7 de VCN (1)

0x1015

4118

R

10

%

INT16U

0–1200

H

Harmonique 9 de VAB

0x1016

4119

R

10

%

INT16U

0–1200

H

Harmonique 9 de VBC

0x1017

4120

R

10

%

INT16U

0–1200

H

Harmonique 9 de VCA

0x1018

4121

R

10

%

INT16U

0–1200

H

Harmonique 9 de VAN (1)

0x1019

4122

R

10

%

INT16U

0–1200

H

Harmonique 9 de VBN (1)

0x101A

4123

R

10

%

INT16U

0–1200

H

Harmonique 9 de VCN (1)

0x101B

4124

R

10

%

INT16U

0–1200

H

Harmonique 11 de VAB

0x101C

4125

R

10

%

INT16U

0–1200

H

Harmonique 11 de VBC

0x101D

4126

R

10

%

INT16U

0–1200

H

Harmonique 11 de VCA

0x101E

4127

R

10

%

INT16U

0–1200

H

Harmonique 11 de VAN (1)

101x0F

4128

R

10

%

INT16U

0–1200

H

Harmonique 11 de VBN (1)

0x1020

4129

R

10

%

INT16U

0–1200

H

Harmonique 11 de VCN (1)

0x1021

4130

R

10

%

INT16U

0–1200

H

Harmonique 13 de VAB

0x1022

4131

R

10

%

INT16U

0–1200

H

Harmonique 13 de VBC

0x1023

4132

R

10

%

INT16U

0–1200

H

Harmonique 13 de VCA

0x1024

4133

R

10

%

INT16U

0–1200

H

Harmonique 13 de VAN (1)

0x1025

4134

R

10

%

INT16U

0–1200

H

Harmonique 13 de VBN (1)

0x1026

4135

R

10

%

INT16U

0–1200

H

Harmonique 13 de VCN (1)

0x1027

4136

R

10

%

INT16U

0–1200

H

Harmonique 15 de VAB

0x1028

4137

R

10

%

INT16U

0–1200

H

Harmonique 15 de VBC

0x1029

4138

R

10

%

INT16U

0–1200

H

Harmonique 15 de VCA

0x102A

4139

R

10

%

INT16U

0–1200

H

Harmonique 15 de VAN (1)

0x102B

4140

R

10

%

INT16U

0–1200

H

Harmonique 15 de VBN (1)

0x102C

4141

R

10

%

INT16U

0–1200

H

Harmonique 15 de VCN (1)

0x102D

4142

R

10

%

INT16U

0–1200

H

Harmonique 17 de VAB

0x102E

4143

R

10

%

INT16U

0–1200

H

Harmonique 17 de VBC

102x0F

4144

R

10

%

INT16U

0–1200

H

Harmonique 17 de VCA

0x1030

4145

R

10

%

INT16U

0–1200

H

Harmonique 17 de VAN (1)

0x1031

4146

R

10

%

INT16U

0–1200

H

Harmonique 17 de VBN (1)

0x1032

4147

R

10

%

INT16U

0–1200

H

Harmonique 17 de VCN (1)

0x1033

4148

R

10

%

INT16U

0–1200

H

Harmonique 19 de VAB

0x1034

4149

R

10

%

INT16U

0–1200

H

Harmonique 19 de VBC

0x1035

4150

R

10

%

INT16U

0–1200

H

Harmonique 19 de VCA

0x1036

4151

R

10

%

INT16U

0–1200

H

Harmonique 19 de VAN (1)

0x1037

4152

R

10

%

INT16U

0–1200

H

Harmonique 19 de VBN (1)

0x1038

4153

R

10

%

INT16U

0–1200

H

Harmonique 19 de VCN (1)

0x1039

4154

R

10

%

INT16U

0–1200

H

Harmonique 21 de VAB

0x103A

4155

R

10

%

INT16U

0–1200

H

Harmonique 21 de VBC

0x103B

4156

R

10

%

INT16U

0–1200

H

Harmonique 21 de VCA

0x103C

4157

R

10

%

INT16U

0–1200

H

Harmonique 21 de VAN (1)

0x103D

4158

R

10

%

INT16U

0–1200

H

Harmonique 21 de VBN (1)

0x103E

4159

R

10

%

INT16U

0–1200

H

Harmonique 21 de VCN (1)

103x0F

4160

R

10

%

INT16U

0–1200

H

Harmonique 23 de VAB

0x1040

4161

R

10

%

INT16U

0–1200

H

Harmonique 23 de VBC

0x1041

4162

R

10

%

INT16U

0–1200

H

Harmonique 23 de VCA

0x1042

4163

R

10

%

INT16U

0–1200

H

Harmonique 23 de VAN (1)

0x1043

4164

R

10

%

INT16U

0–1200

H

Harmonique 23 de VBN (1)

0x1044

4165

R

10

%

INT16U

0–1200

H

Harmonique 23 de VCN (1)

0x1045

4166

R

10

%

INT16U

0–1200

H

Harmonique 25 de VAB

0x1046

4167

R

10

%

INT16U

0–1200

H

Harmonique 25 de VBC

0x1047

4168

R

10

%

INT16U

0–1200

H

Harmonique 25 de VCA

0x1048

4169

R

10

%

INT16U

0–1200

H

Harmonique 25 de VAN (1)

0x1049

4170

R

10

%

INT16U

0–1200

H

Harmonique 25 de VBN (1)

0x104A

4171

R

10

%

INT16U

0–1200

H

Harmonique 25 de VCN (1)

0x104B

4172

R

10

%

INT16U

0–1200

H

Harmonique 27 de VAB

0x104C

4173

R

10

%

INT16U

0–1200

H

Harmonique 27 de VBC

0x104D

4174

R

10

%

INT16U

0–1200

H

Harmonique 27 de VCA

0x104E

4175

R

10

%

INT16U

0–1200

H

Harmonique 27 de VAN (1)

104x0F

4176

R

10

%

INT16U

0–1200

H

Harmonique 27 de VBN (1)

0x1050

4177

R

10

%

INT16U

0–1200

H

Harmonique 27 de VCN (1)

0x1051

4178

R

10

%

INT16U

0–1200

H

Harmonique 29 de VAB

0x1052

4179

R

10

%

INT16U

0–1200

H

Harmonique 29 de VBC

0x1053

4180

R

10

%

INT16U

0–1200

H

Harmonique 29 de VCA

0x1054

4181

R

10

%

INT16U

0–1200

H

Harmonique 29 de VAN (1)

0x1055

4182

R

10

%

INT16U

0–1200

H

Harmonique 29 de VBN (1)

0x1056

4183

R

10

%

INT16U

0–1200

H

Harmonique 29 de VCN (1)

0x1057

4184

R

10

%

INT16U

0–1200

H

Harmonique 31 de VAB

0x1058

4185

R

10

%

INT16U

0–1200

H

Harmonique 31 de VBC

0x1059

4186

R

10

%

INT16U

0–1200

H

Harmonique 31 de VCA

0x105A

4187

R

10

%

INT16U

0–1200

H

Harmonique 31 de VAN (1)

0x105B

4188

R

10

%

INT16U

0–1200

H

Harmonique 31 de VBN (1)

0x105C

4189

R

10

%

INT16U

0–1200

H

Harmonique 31 de VCN (1)

(1) La valeur n'est pas disponible lorsque le type de système dans le registre 3314 est 31. Consultez la section Type de système.

Amplitude du courant harmonique (rang impair)

L'amplitude du courant harmonique (rang impair) est exprimée sous la forme d'un rapport en % avec l'amplitude de la fondamentale (non applicable aux systèmes avec une fréquence nominale de 400 Hz) :

Adresse

Registre

RW

X

Unité

Type

Plage

A/E/P/H

Description

0x105D

4190

R

10

%

INT16U

0–32767

H

Harmonique 3 de IA

0x105E

4191

R

10

%

INT16U

0–32767

H

Harmonique 3 de IB

105x0F

4192

R

10

%

INT16U

0–32767

H

Harmonique 3 de IC

0x1060

4193

R

10

%

INT16U

0–32767

H

Harmonique 3 de IN (1)

0x1061

4194

R

10

%

INT16U

0–32767

H

Harmonique 5 de IA

0x1062

4195

R

10

%

INT16U

0–32767

H

Harmonique 5 de IB

0x1063

4196

R

10

%

INT16U

0–32767

H

Harmonique 5 de IC

0x1064

4197

R

10

%

INT16U

0–32767

H

Harmonique 5 de IN (1)

0x1065

4198

R

10

%

INT16U

0–32767

H

Harmonique 7 de IA

0x1066

4199

R

10

%

INT16U

0–32767

H

Harmonique 7 de IB

0x1067

4200

R

10

%

INT16U

0–32767

H

Harmonique 7 de IC

0x1068

4201

R

10

%

INT16U

0–32767

H

Harmonique 7 de IN (1)

0x1069

4202

R

10

%

INT16U

0–32767

H

Harmonique 9 de IA

0x106A

4203

R

10

%

INT16U

0–32767

H

Harmonique 9 de IB

0x106B

4204

R

10

%

INT16U

0–32767

H

Harmonique 9 de IC

0x106C

4205

R

10

%

INT16U

0–32767

H

Harmonique 9 de IN (1)

0x106D

4206

R

10

%

INT16U

0–32767

H

Harmonique 11 de IA

0x106E

4207

R

10

%

INT16U

0–32767

H

Harmonique 11 de IB

106x0F

4208

R

10

%

INT16U

0–32767

H

Harmonique 11 de IC

0x1070

4209

R

10

%

INT16U

0–32767

H

Harmonique 11 de IN (1)

0x1071

4210

R

10

%

INT16U

0–32767

H

Harmonique 13 de IA

0x1072

4211

R

10

%

INT16U

0–32767

H

Harmonique 13 de IB

0x1073

4212

R

10

%

INT16U

0–32767

H

Harmonique 13 de IC

0x1074

4213

R

10

%

INT16U

0–32767

H

Harmonique 13 de IN (1)

0x1075

4214

R

10

%

INT16U

0–32767

H

Harmonique 15 de IA

0x1076

4215

R

10

%

INT16U

0–32767

H

Harmonique 15 de IB

0x1077

4216

R

10

%

INT16U

0–32767

H

Harmonique 15 de IC

0x1078

4217

R

10

%

INT16U

0–32767

H

Harmonique 15 de IN (1)

0x1079

4218

R

10

%

INT16U

0–32767

H

Harmonique 17 de IA

0x107A

4219

R

10

%

INT16U

0–32767

H

Harmonique 17 de IB

0x107B

4220

R

10

%

INT16U

0–32767

H

Harmonique 17 de IC

0x107C

4221

R

10

%

INT16U

0–32767

H

Harmonique 17 de IN (1)

0x107D

4222

R

10

%

INT16U

0–32767

H

Harmonique 19 de IA

0x107E

4223

R

10

%

INT16U

0–32767

H

Harmonique 19 de IB

107x0F

4224

R

10

%

INT16U

0–32767

H

Harmonique 19 de IC

0x1080

4225

R

10

%

INT16U

0–32767

H

Harmonique 19 de IN (1)

0x1081

4226

R

10

%

INT16U

0–32767

H

Harmonique 21 de IA

0x1082

4227

R

10

%

INT16U

0–32767

H

Harmonique 21 de IB

0x1083

4228

R

10

%

INT16U

0–32767

H

Harmonique 21 de IC

0x1084

4229

R

10

%

INT16U

0–32767

H

Harmonique 21 de IN (1)

0x1085

4230

R

10

%

INT16U

0–32767

H

Harmonique 23 de IA

0x1086

4231

R

10

%

INT16U

0–32767

H

Harmonique 23 de IB

0x1087

4232

R

10

%

INT16U

0–32767

H

Harmonique 23 de IC

0x1088

4233

R

10

%

INT16U

0–32767

H

Harmonique 23 de IN (1)

0x1089

4234

R

10

%

INT16U

0–32767

H

Harmonique 25 de IA

0x108A

4235

R

10

%

INT16U

0–32767

H

Harmonique 25 de IB

0x108B

4236

R

10

%

INT16U

0–32767

H

Harmonique 25 de IC

0x108C

4237

R

10

%

INT16U

0–32767

H

Harmonique 25 de IN (1)

0x108D

4238

R

10

%

INT16U

0–32767

H

Harmonique 27 de IA

0x108E

4239

R

10

%

INT16U

0–32767

H

Harmonique 27 de IB

108x0F

4240

R

10

%

INT16U

0–32767

H

Harmonique 27 de IC

0x1090

4241

R

10

%

INT16U

0–32767

H

Harmonique 27 de IN (1)

0x1091

4242

R

10

%

INT16U

0–32767

H

Harmonique 29 de IA

0x1092

4243

R

10

%

INT16U

0–32767

H

Harmonique 29 de IB

0x1093

4244

R

10

%

INT16U

0–32767

H

Harmonique 29 de IC

0x1094

4245

R

10

%

INT16U

0–32767

H

Harmonique 29 de IN (1)

0x1095

4246

R

10

%

INT16U

0–32767

H

Harmonique 31 de IA

0x1096

4247

R

10

%

INT16U

0–32767

H

Harmonique 31 de IB

0x1097

4248

R

10

%

INT16U

0–32767

H

Harmonique 31 de IC

0x1098

4249

R

10

%

INT16U

0–32767

H

Harmonique 31 de IN (1)

(1) La valeur n'est pas disponible lorsque le type de système dans le registre 3314 est 31. Consultez la section Type de système.

Phase de la tension harmonique (rang impair)

Ces registres contiennent la valeur de la phase de la tension harmonique (rang impair - non applicable aux systèmes avec une fréquence nominale de 400 Hz) :

Adresse

Registre

RW

X

Unité

Type

Plage

A/E/P/H

Description

0x1099

4250

R

10

Deg

INT16U

0–3600

H

Phase de l'harmonique 3 de VAB

0x109A

4251

R

10

Deg

INT16U

0–3600

H

Phase de l'harmonique 3 de VBC

0x109B

4252

R

10

Deg

INT16U

0–3600

H

Phase de l'harmonique 3 de VCA

0x109C

4253

R

10

Deg

INT16U

0–3600

H

Phase de l'harmonique 3 de VAN (1)

0x109D

4254

R

10

Deg

INT16U

0–3600

H

Phase de l'harmonique 3 de VBN (1)

0x109E

4255

R

10

Deg

INT16U

0–3600

H

Phase de l'harmonique 3 de VCN (1)

109x0F

4256

R

10

Deg

INT16U

0–3600

H

Phase de l'harmonique 5 de VAB

0x10A0

4257

R

10

Deg

INT16U

0–3600

H

Phase de l'harmonique 5 de VBC

0x10A1

4258

R

10

Deg

INT16U

0–3600

H

Phase de l'harmonique 5 de VCA

0x10A2

4259

R

10

Deg

INT16U

0–3600

H

Phase de l'harmonique 5 de VAN (1)

0x10A3

4260

R

10

Deg

INT16U

0–3600

H

Phase de l'harmonique 5 de VBN (1)

0x10A4

4261

R

10

Deg

INT16U

0–3600

H

Phase de l'harmonique 5 de VCN (1)

0x10A5

4262

R

10

Deg

INT16U

0–3600

H

Phase de l'harmonique 7 de VAB

0x10A6

4263

R

10

Deg

INT16U

0–3600

H

Phase de l'harmonique 7 de VBC

0x10A7

4264

R

10

Deg

INT16U

0–3600

H

Phase de l'harmonique 7 de VCA

0x10A8

4265

R

10

Deg

INT16U

0–3600

H

Phase de l'harmonique 7 de VAN (1)

0x10A9

4266

R

10

Deg

INT16U

0–3600

H

Phase de l'harmonique 7 de VBN (1)

0x10AA

4267

R

10

Deg

INT16U

0–3600

H

Phase de l'harmonique 7 de VCN (1)

(1) La valeur n'est pas disponible lorsque le type de système dans le registre 3314 est 31. Consultez la section Type de système.

Phase du courant harmonique (rang impair)

Ces registres contiennent la valeur de la phase du courant harmonique (rang impair - non applicable aux systèmes avec une fréquence nominale de 400 Hz) :

Adresse

Registre

RW

X

Unité

Type

Plage

A/E/P/H

Description

10x0F3

4340

R

10

Deg

INT16U

0–3600

H

Phase de l'harmonique 3 de IA

10x0F4

4341

R

10

Deg

INT16U

0–3600

H

Phase de l'harmonique 3 de IB

10x0F5

4342

R

10

Deg

INT16U

0–3600

H

Phase de l'harmonique 3 de IC

10x0F6

4343

R

10

Deg

INT16U

0–3600

H

Phase de l'harmonique 3 de IN (1)

10x0F7

4344

R

10

Deg

INT16U

0–3600

H

Phase de l'harmonique 5 de IA

10x0F8

4345

R

10

Deg

INT16U

0–3600

H

Phase de l'harmonique 5 de IB

10x0F9

4346

R

10

Deg

INT16U

0–3600

H

Phase de l'harmonique 5 de IC

0x10FA

4347

R

10

Deg

INT16U

0–3600

H

Phase de l'harmonique 5 de IN (1)

0x10FB

4348

R

10

Deg

INT16U

0–3600

H

Phase de l'harmonique 7 de IA

0x10FC

4349

R

10

Deg

INT16U

0–3600

H

Phase de l'harmonique 7 de IB

0x10FD

4350

R

10

Deg

INT16U

0–3600

H

Phase de l'harmonique 7 de IC

0x10FE

4351

R

10

Deg

INT16U

0–3600

H

Phase de l'harmonique 7 de IN (1)

0x10FF

4352

R

10

Deg

INT16U

0–3600

H

Phase de l'harmonique 9 de IA

0x1100

4353

R

10

Deg

INT16U

0–3600

H

Phase de l'harmonique 9 de IB

0x1101

4354

R

10

Deg

INT16U

0–3600

H

Phase de l'harmonique 9 de IC

0x1102

4355

R

10

Deg

INT16U

0–3600

H

Phase de l'harmonique 9 de IN (1)

(1) La valeur n'est pas disponible lorsque le type de système dans le registre 3314 est 31. Consultez la section Type de système.