Historique des alarmes
Description générale
Les registres d'historique des alarmes décrivent les 10 dernières alarmes déclenchées. Le format de l'historique des alarmes correspond à une série de dix enregistrements stockés dans une pile de type FIFO (premier entré, premier sorti). Le dernier enregistrement efface le plus ancien. Chaque enregistrement se compose de 15 registres décrivant une alarme.
Le registre 9300 renvoie le nombre d'alarmes enregistrées dans l'historique des alarmes (FIFO). Le registre 9301 renvoie la valeur du pointeur pour la dernière alarme enregistrée dans l'historique des alarmes.
Exemple :
Si le registre 9300 = 10 et le registre 9301 = 3, la dernière alarme enregistrée correspond à l'enregistrement d'alarme 3.
Dans ce cas, l'avant-dernière alarme enregistrée correspond à l'enregistrement d'alarme 2.
|
Adresse |
Registre |
RW |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E/P/H |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x2453 |
9300 |
R |
– |
– |
INT16U |
0–10 |
P/H |
Nombre d'alarmes enregistrées dans l'historique des alarmes (FIFO) |
|
0x2454 |
9301 |
R |
– |
– |
INT16U |
0–9 |
P/H |
Valeur du pointeur pour la dernière alarme enregistrée dans l'historique des alarmes |
Nombre d'enregistrements
Une requête de lecture de 15 x (n) registres est nécessaire pour lire n enregistrements d'alarme, où 15 est le nombre de registres pour chaque enregistrement de déclenchement.
Par exemple, une requête de lecture de 15 x 3 = 45 registres est nécessaire pour lire 3 enregistrements d'alarme de l'historique des alarmes :
-
Les 15 premiers registres décrivent le premier enregistrement d'alarme.
-
Les 15 registres qui suivent décrivent le deuxième enregistrement d'alarme.
-
Les 15 derniers registres décrivent le troisième enregistrement d'alarme.
|
Adresse |
Registre |
Description |
|---|---|---|
|
0x2455–0x2463 |
9302–9316 |
Enregistrement d'alarme 0 |
|
0x2464–0x2472 |
9317–9331 |
Enregistrement d'alarme 1 |
|
0x2473–0x2481 |
9332–9346 |
Enregistrement d'alarme 2 |
|
0x2482–0x2490 |
9347–9361 |
Enregistrement d'alarme 3 |
|
0x2491–0x249F |
9362–9376 |
Enregistrement d'alarme 4 |
|
0x24A0–0x24AE |
9377–9391 |
Enregistrement d'alarme 5 |
|
0x24AF–0x24BD |
9392–9406 |
Enregistrement d'alarme 6 |
|
0x24BE–0x24CC |
9407–9421 |
Enregistrement d'alarme 7 |
|
0x24CD–0x24DB |
9422–9436 |
Enregistrement d'alarme 8 |
|
0x24DC–0x24EA |
9437–9451 |
Enregistrement d'alarme 9 |
Enregistrement d'alarme
Une requête de lecture de 15 registres est nécessaire pour lire un enregistrement d'alarme.
L'ordre et la description des registres des enregistrements d'alarme sont les mêmes que ceux de l'enregistrement d'alarme 0 :
|
Enregistrement d'alarme 0 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adresse |
Registre |
RW |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E/P/H |
Description |
|
0x2455–0x2458 |
9302–9305 |
R |
– |
– |
XDATE |
– |
P/H |
Date de l’alarme |
|
0x2459 |
9306 |
R |
– |
– |
INT16U |
– |
P/H |
Code d'alarme |
|
0x245A–0x245B |
9307–9308 |
R |
– |
– |
MOD 10000 |
– |
P/H |
Valeur du paramètre de protection ayant provoqué l'activation de l'alarme |
|
0x245C |
9309 |
R |
– |
– |
INT16U |
– |
P/H |
Valeur du paramètre de temporisation ayant provoqué l'activation de l'alarme |
|
0x245D |
9310 |
R |
– |
– |
INT16U |
0–16000 |
P/H |
Courant d'alarme sur phase A (1) |
|
0x245E |
9311 |
R |
– |
– |
INT16U |
0–16000 |
P/H |
Courant d'alarme sur phase B (1) |
|
0x245F |
9312 |
R |
– |
– |
INT16U |
0–16000 |
P/H |
Courant d'alarme sur phase C (1) |
|
0x2460 |
9313 |
R |
– |
– |
INT16U |
0–16000 |
P/H |
Courant d'alarme sur neutre (1) |
|
0x2461–0x2462 |
9314–9315 |
R |
– |
– |
– |
– |
P/H |
Informations supplémentaires selon le type d'alarme |
|
0x2463 |
9316 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Réservé |
|
(1) Exprimé sous la forme x 0,1 de In (courant nominal). |
||||||||
Codes d'alarme
|
Code d'alarme |
Description |
|---|---|
|
1013 (0x03F5) |
Alarme de protection Long retard |
|
1014 (0x03F6) |
Alarme de protection Terre |
|
1015 (0x03F7) |
Alarme de protection différentielle |
|
1016 (0x03F8) |
Déséquilibre de courant |
|
1017 (0x03F9) |
Demande maximum IA |
|
1018 (0x03FA) |
Demande maximum IB |
|
1019 (0x03FB) |
Demande maximum IC |
|
1020 (0x03FC) |
Demande maximum IN |
|
1021 (0x03FD) |
Sous-tension |
|
1022 (0x03FE) |
Surtension |
|
1023 (0x03FF) |
Déséquilibre de tension |
|
1024 (0x0400) |
Réservé |
|
1025 (0x0401) |
Puissance déwattée |
|
1026 (0x0402) |
Sous-fréquence |
|
1027 (0x0403) |
Surfréquence |
|
1028 (0x0404) |
Rotation de phase |
|
1029 (0x0405) |
Délestage de charge en courant |
|
1030 (0x0406) |
Délestage de charge en puissance |
|
1031–1099 (0x0407–0x044B) |
Réservé |
|
1100 (0x044C) |
Système alimenté/réinitialisation |
|
1101–1105 (0x044D–0x0451) |
Réservé |
|
1106 (0x0452) |
Perte de la date et de l'heure |
|
1107–1114 (0x0453–0x045A) |
Réservé |
|
1115 (0x045B) |
Niveau de batterie faible |
Note for developers (CEP, 11/03/2014 “Question for next release”): Alarm Code 1024 was missing. Is it Reserved?