Historique des événements minimum/maximum
Description générale
Le système stocke les événements concernant le gestionnaire de mesure (valeurs minimales et maximales pour les mesures en temps réel dans les registres 1000 à 1136) dans le fichier numéro°11.
Ce fichier comporte 136 enregistrements et chaque enregistrement est constitué de 8 registres.
Ce fichier contient les valeurs minimales et maximales atteintes par les mesures en temps réel.
En-tête du fichier
Le tableau suivant décrit le contenu de l'en-tête du fichier :
|
Adresse |
Registre |
L/E |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E/P/H |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1C1B |
7196 |
L/E |
– |
– |
INT16U |
– |
H |
Etat du fichier : 0x0000 = Fichier désactivé 0xFFFF = Fichier activé (réglage d'usine) |
|
0x1C1C |
7197 |
L |
– |
– |
INT16U |
– |
H |
Type de fichier : 11 = Historique des événements de mesure minimum/maximum |
|
0x1C1D |
7198 |
L |
1 |
– |
INT16U |
– |
H |
Taille d'un fichier = 136 enregistrements |
|
0x1C1E |
7199 |
L |
1 |
– |
INT16U |
– |
H |
Taille d'un enregistrement = 8 registres |
|
0x1C1F |
7200 |
L |
– |
– |
INT16U |
1 |
H |
Mode de remplissage du fichier : 1 = Désactivé si l'historique est plein |
Etat du fichier
Le tableau suivant décrit le contenu de l'état du fichier :
|
Adresse |
Registre |
L/E |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E/P/H |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1C2B |
7212 |
L |
1 |
– |
INT16U |
– |
H |
Taille d'un fichier = 136 enregistrements |
|
0x1C2C |
7213 |
L |
1 |
– |
INT16U |
– |
H |
Taille d'un enregistrement = 8 registres |
|
0x1C2D |
7214 |
L |
1 |
– |
INT16U |
– |
H |
0x0000 = Fichier OK 0x000A = Taille de l'enregistrement inférieure à la taille prévue 0x0014 = Taille de l'enregistrement supérieure à la taille prévue 0x001E = Mémoire insuffisante 0x00FA = Erreur interne 0x00FD = Table d'allocation endommagée 0x00FE = Configuration zéro 0x00FF = Configuration non valide 0xFC00 = Nombre de fichiers non valide 0xFD00 = Nombre d'enregistrements non valide 0xFE00 = Fichier non pris en charge 0xFF00 = Allocation du fichier impossible |
|
0x1C2E |
7215 |
L |
1 |
– |
INT16U |
136 |
H |
Nombre d'enregistrements dans le fichier = 136 (taille de la zone des mesures en temps réel) |
|
0x1C2F |
7216 |
L |
1 |
– |
INT16U |
1 |
H |
Numéro de séquence du premier enregistrement dans le fichier (le plus ancien) = 1 |
|
0x1C30 |
7217 |
L |
1 |
– |
INT16U |
20 |
H |
Numéro de séquence du dernier enregistrement dans le fichier (le plus récent) = 136 |
|
0x1C31– 0x1C33 |
7218– 7220 |
L |
– |
– |
DATE |
– |
H |
Date de la dernière réinitialisation du fichier. Réglage d'usine = 0x8000 0x8000 0x8000 |
Enregistrement des événements minimum/maximum
L'historique des événements minimum/maximum contient un nombre fixe d'enregistrements et tous les enregistrements contiennent un nombre fixe de registres :
|
Nombre d'enregistrements |
Registres |
Type |
Description |
|---|---|---|---|
|
1 |
1 |
INT16U |
Dernière valeur minimale (registre 1300) |
|
2–4 |
DATE |
Date/heure de la dernière valeur minimale |
|
|
5 |
INT16U |
Dernière valeur maximale (registre 1600) |
|
|
6–8 |
DATE |
Date/heure de la dernière valeur maximale |
|
|
2 |
1 |
INT16U |
Dernière valeur minimale (registre 1301) |
|
2–4 |
DATE |
Date/heure de la dernière valeur minimale |
|
|
5 |
INT16U |
Dernière valeur maximale (registre 1601) |
|
|
6–8 |
DATE |
Date/heure de la dernière valeur maximale |
|
|
3–135 |
1 |
INT16U |
Dernière valeur minimale (registre 130x) |
|
2–4 |
DATE |
Date/heure de la dernière valeur minimale |
|
|
5 |
INT16U |
Dernière valeur minimale (registre 160x) |
|
|
6–8 |
DATE |
Date/heure de la dernière valeur maximale |
|
|
136 |
1 |
INT16U |
Dernière valeur minimale (registre 1435) |
|
2–4 |
DATE |
Date/heure de la dernière valeur minimale |
|
|
5 |
INT16U |
Dernière valeur maximale (registre 1735) |
|
|
6–8 |
DATE |
Date/heure de la dernière valeur maximale |