Liste des commandes IO Module
Liste des commandes
Les commandes sont de deux types :
-
les commandes génériques fonctionnant indépendamment de l'application sélectionnée.
-
les commandes d'applications dédiées à une application. Une commande est valide uniquement si l'application associée est configurée.
Le tableau ci-après répertorie les commandes du module IO et indique les applications, les codes de commande et les profils utilisateur correspondants. Suivez les procédures d'exécution des commandes décrites. Exécution d'une commande
|
Application |
Commande |
Code de commande |
Profil utilisateur |
|---|---|---|---|
|
Générique |
1672 |
Administrateur ou Opérateur |
|
|
Générique |
41099 |
Administrateur ou Opérateur |
|
|
Générique |
41100 |
Administrateur ou Opérateur |
|
|
Générique |
41102 |
Administrateur ou Opérateur |
|
|
Générique |
Réinitialiser les valeurs minimum/maximum des entrées analogiques |
42890 |
Administrateur ou Opérateur |
|
Gestion de châssis et de racks |
41352 |
Administrateur ou Opérateur |
|
|
Gestion de châssis et de racks |
Prérégler les temporisateurs de regraissage du châssis et des racks |
41353 |
Administrateur ou Opérateur |
|
Commande d'éclairage |
42120 |
Administrateur ou Opérateur |
|
|
Contrôle de charge |
42376 |
Administrateur ou Opérateur |
|
|
Gestion du compteur d’impulsions |
Attribuer des valeurs de présélection au compteur d’impulsions |
42888 |
Administrateur ou Opérateur |
|
Système de refroidissement |
42889 |
Administrateur ou Opérateur |
Codes d’erreur IO Module
Les codes d'erreurs générés par IO Module sont les codes d'erreurs génériques Résultat de la commande.