DOCA0054FR-10

Historique des déclenchements

Description générale

Les registres d'historique des déclenchements décrivent les 17 derniers déclenchements. Le format de l'historique des déclenchements correspond à une série de 17 enregistrements stockés dans une pile de type FIFO (premier entré, premier sorti). Le dernier enregistrement efface le plus ancien. Chaque enregistrement est composé de 7 registres décrivant un déclenchement.

Numéro de l'enregistrement du déclenchement

Une requête de lecture de 7 x (n) registres est nécessaire pour lire les n derniers enregistrements des déclenchements, où 7 est le nombre de registres pour chaque enregistrement des déclenchements.

Par exemple, une requête de lecture de 7 x 3 = 21 registres est nécessaire pour lire les 3 derniers enregistrements de déclenchements de l'historique des déclenchements :

  • Les 7 premiers registres décrivent le premier enregistrement de déclenchement.

  • Les 7 registres qui suivent décrivent le deuxième enregistrement de déclenchement.

  • Les 7 derniers registres décrivent le troisième enregistrement de déclenchement.

Adresse

Registre

Description

0x0095–0x009B

150-156

Enregistrement de déclenchement 0

0x009C–0x00A2

157-163

Enregistrement de déclenchement 1

0x00A3–0x00A9

164-170

Enregistrement de déclenchement 2

0x00AA–0x00B0

171-177

Enregistrement de déclenchement 3

0x00B1–0x00B7

178-184

Enregistrement de déclenchement 4

0x00B8–0x00BE

185-191

Enregistrement de déclenchement 5

0x00BF–0x00C5

192-198

Enregistrement de déclenchement 6

0x00C6–0x00CC

199-205

Enregistrement de déclenchement 7

0x00CD–0x00D3

206-212

Enregistrement de déclenchement 8

0x00D4–0x00DA

213-219

Enregistrement de déclenchement 9

0x00DB–0x00E1

220-226

Enregistrement de déclenchement 10

0x00E2–0x00E8

227-233

Enregistrement de déclenchement 11

0x00E9–0x00EF

234-240

Enregistrement de déclenchement 12

0x00F0–0x00F6

241-247

Enregistrement de déclenchement 13

0x00F7–0x00FD

248-254

Enregistrement de déclenchement 14

0x00FE–0x0104

255-261

Enregistrement de déclenchement 15

0x0105–0x010B

262-268

Enregistrement de déclenchement 16

Enregistrement de déclenchement

Une requête de lecture de 7 registres est nécessaire pour lire un enregistrement de déclenchement.

L'ordre et la description des registres des enregistrements de déclenchements sont les mêmes que pour l'enregistrement de déclenchement 1 :

Enregistrement de déclenchement 1 (enregistrement du déclenchement le plus récent)

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

A/E/P/H

Description

0x0095

150

L

1

INT16U

0-65535

E/P/H

Code du déclenchement

0x0096-0x0098

151-153

L

1

ULP

E/P/H

Date de l'événement (déclenchement ou acquittement)

0x0099

154

L

1

INT16U

1-2

E/P/H

Type d'événement

MSB = 0 (réservé)

Apparition de l'événement : LSB = 1

Achèvement de l'événement : LSB = 2

0x009A

155

Réservé

0x009B

156

Réservé

Codes de déclenchement

Code de déclenchement

Description

1000 (0x03E8)

Déclenchement suite à la protection Long retard Ir

1001 (0x03E9)

Déclenchement suite à la protection Court retard Isd

1002 (0x03EA)

Déclenchement suite à la protection Instantanée Ii

1003 (0x03EB)

Déclenchement suite à la protection Terre Ig

1004 (0x03EC)

Déclenchement suite à la protection différentielle IΔn

1005 (0x03ED)

Déclenchement suite à la protection instantanée intégrée I >>

10061007 (0x03EE0x03EF)

Réservé

1008 (0x03F0)

Déclenchement suite à la protection avancée

1009 (0x03F1)

Déclenchement suite à la protection avancée étendue

10101015 (0x03F20x03F7)

Réservé

1016 (0x3F8)

Déséquilibre des courants

1017 (0x3F9)

Demande maximale I1

1018 (0x3FA)

Demande maximale I2

1019 (0x3FB)

Demande maximale I3

1020 (0x3FC)

Demande maximale IN

1021 (0x3FD)

Sous-tension

1022 (0x3FE)

Surtension

1023 (0x3FF)

Déséquilibre de tension

1024 (0x400)

Réservé

1025 (0x401)

Puissance déwattée

1026 (0x402)

Sous-fréquence

1027 (0x403)

Surfréquence

1028 (0x404)

Rotation des phases

1029 (0x405)

Délestage de charge en fonction du courant

1030 (0x406)

Délestage de charge en fonction de la puissance

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?