DOCA0054FR-10

Historique des déclenchements

Description générale

Les registres d'historique des déclenchements décrivent les 10 derniers déclenchements produits. Le format de l'historique des déclenchements correspond à une série de 10 enregistrements stockés dans une pile de type FIFO (premier entré, premier sorti). Le dernier enregistrement efface le plus ancien. Chaque enregistrement se compose de 20 registres décrivant un déclenchement.

Le registre 9098 renvoie le nombre de défauts enregistrés dans l'historique des déclenchements (FIFO).

Le registre 9099 renvoie la valeur du pointeur pour le dernier défaut enregistré dans l'historique des déclenchements.

Exemple :

Si le registre 9098 = 10 et le registre 9099 = 5, le dernier défaut enregistré correspond à l'enregistrement de déclenchement 5.

Dans ce cas, l'avant-dernière alarme enregistrée correspond à l'enregistrement d'alarme 4.

NOTE:
  • Les contacts doivent être inspectés chaque fois que le compteur dénombre une centaine de déclenchements.

  • Le message Non disponible ou type de déclencheur non défini s'affiche si les caractéristiques du déclencheur n'ont pas été définies. Dans ce cas, consultez Breaker selection dans le menu Micrologic setup sur l'IHM MicroLogic, dans les registres 9846–9853.

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

A/E/P/H

Description

0x2385

9094

L

1

%

INT16U

0-32767

P/H

Indicateur d'usure des contacts sur la phase  1 (1)

0x2386

9095

L

1

%

INT16U

0-32767

P/H

Indicateur d'usure des contacts sur la phase  2 (1)

0x2387

9096

L

1

%

INT16U

0-32767

P/H

Indicateur d'usure des contacts sur la phase  3 (1)

0x2388

9097

L

1

%

INT16U

0-32767

P/H

Indicateur d'usure des contacts sur le neutre (1)

0x2389

9098

L

INT16U

0-10

P/H

Nombre d'alarmes enregistrées dans l'historique des déclenchements (FIFO)

0x238A

9099

L

INT16U

0-9

P/H

Valeur du pointeur pour la dernière alarme enregistrée dans l'historique des déclenchements

(1) Réglage d'usine = 0x8000.

Numéro de l'enregistrement du déclenchement

Une requête de lecture de 20 x (n) registres est nécessaire pour lire les n derniers enregistrements de déclenchements, où 20 est le nombre de registres pour chaque enregistrement de déclenchement.

Par exemple, une requête de lecture de 20 x 3 = 60 registres est nécessaire pour lire les 3 derniers enregistrements de déclenchements de l'historique des déclenchements :

  • Les 20 premiers registres décrivent le premier enregistrement de déclenchement.

  • Les 20 registres qui suivent décrivent le deuxième enregistrement de déclenchement.

  • Les 20 registres qui suivent décrivent le troisième enregistrement de déclenchement.

Adresse

Registre

Description

0x238B–0x239E

9100-9119

Enregistrement de déclenchement 0

0x239F–0x23B2

9120-9139

Enregistrement de déclenchement 1

0x23B3–0x23C6

9140-9159

Enregistrement de déclenchement 2

0x23C7–0x23DA

9160-9179

Enregistrement de déclenchement 3

0x23DB–0x23EE

9180-9199

Enregistrement de déclenchement 4

0x23EF–0x2402

9200-9219

Enregistrement de déclenchement 5

0x2403–0x2416

9220-9239

Enregistrement de déclenchement 6

0x2417–0x242A

9240-9259

Enregistrement de déclenchement 7

0x242B–0x243E

9260-9279

Enregistrement de déclenchement 8

0x243F–0x2452

9280-9299

Enregistrement de déclenchement 9

Enregistrement de déclenchement

Une requête de lecture de 20 registres est nécessaire pour lire un enregistrement de déclenchement.

L'ordre et la description des registres des enregistrements de déclenchements sont les mêmes que pour l'enregistrement de déclenchement 0 :

Enregistrement de déclenchement 0

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

A/E/P/H

Description

0x238B-0x238E

9100-9103

L

XDATE

E/P/H

Date du déclenchement

0x238F

9104

L

INT16U

1000-1030

E/P/H

Code du déclenchement

0x2390-0x2391

9105-9106

L

MOD10000

P/H

Valeur du paramètre de protection ayant provoqué l'activation d'une alarme

0x2392

9107

L

INT16U

P/H

Valeur du paramètre de temporisation ayant provoqué le déclenchement

0x2393

9108

L

INT16U

0-16000

P/H

Courant de déclenchement sur phase  1 (1)

0x2394

9109

L

INT16U

0-16000

P/H

Courant de déclenchement sur phase  2 (1)

0x2395

9110

L

INT16U

0-16000

P/H

Courant de déclenchement sur phase  3 (1)

0x2396

9111

L

INT16U

0-16000

P/H

Courant de déclenchement sur neutre (1)

0x2397

9112

L

P/H

Nouvelle valeur de l'indicateur d'usure des contacts à la suite d'un déclenchement (2)

0x2398-0x2399

9113-9114

Réservé

0x239A-0x239E

9115-9119

Réservé

(1) Exprimé sous la forme x 0,1 de In (courant nominal).

(2) Le déclencheur enregistre un indicateur par contact. Seule la valeur du contact le plus usé est indiquée ici. Consultez les registres 9094 à 9097.

Codes de déclenchement

Code du déclenchement

Description

1000 (0x03E8)

Déclenchement suite à la protection Long retard Ir

1001 (0x03E9)

Déclenchement suite à la protection Court retard Isd

1002 (0x03EA)

Déclenchement suite à la protection Instantanée Ii

1003 (0x03EB)

Déclenchement suite à la protection Terre Ig

1004 (0x03EC)

Déclenchement suite à la protection différentielle IΔn

1005 (0x03ED)

Déclenchement suite à la protection instantanée intégrée I >>

10061007 (0x03EE0x03EF)

Réservé

1008 (0x03F0)

Déclenchement suite à la protection avancée

1009 (0x03F1)

Déclenchement suite à la protection avancée étendue

10101015 (0x03F20x03F7)

Réservé

1016 (0x3F8)

Déséquilibre des courants

1017 (0x3F9)

Demande maximale I1

1018 (0x3FA)

Demande maximale I2

1019 (0x3FB)

Demande maximale I3

1020 (0x3FC)

Demande maximale IN

1021 (0x3FD)

Sous-tension

1022 (0x3FE)

Surtension

1023 (0x3FF)

Déséquilibre de tension

1024 (0x400)

Réservé

1025 (0x401)

Puissance déwattée

1026 (0x402)

Sous-fréquence

1027 (0x403)

Surfréquence

1028 (0x404)

Rotation des phases

1029 (0x405)

Délestage de charge en fonction du courant

1030 (0x406)

Délestage de charge en fonction de la puissance

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?