DOCA0054FR-10

Paramètres de mesure

Type de système

La commande de configuration de présence d'ENVT (External Neutral Voltage Tap) (code de commande = 46472) configure le contenu du registre de type de système.

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

A/E/P/H

Description

0x0CF1

3314

R-WC

INT16U

30, 31, 40, 41

E/P/H

Type de système

Réglage d'usine :

  • 40 avec le déclencheur MicroLogicE

  • 41 avec les déclencheurs MicroLogic P et H

Détermination du type de système

Si...

Alors

Résultat

le type de système est un disjoncteur tripolaire avec un transformateur de courant neutre externe et sans prise de tension externe neutre (ou ENVT)

type de système = 30

  • Les mesures des tensions phase à phase sont disponibles.

  • Les mesures des tensions phase-neutre ne sont pas disponibles.

  • La mesure du courant neutre est disponible.

  • La méthode avec 3 wattmètres n'est pas possible.

le type de système est un disjoncteur tripolaire sans transformateur de courant neutre externe et sans ENVT

type de système = 31

  • Les mesures des tensions phase à phase sont disponibles.

  • Les mesures des tensions phase-neutre ne sont pas disponibles.

  • La mesure du courant neutre n'est pas disponible.

  • La méthode avec 3 wattmètres n'est pas possible.

le type de système est un disjoncteur tripolaire sans transformateur de courant neutre externe et avec prise de tension externe neutre (ou ENVT)

type de système = 40

  • Les mesures des tensions phase à phase sont disponibles.

  • Les mesures des tensions phase-neutre sont disponibles.

  • La mesure du courant neutre n'est pas disponible.

  • La méthode avec 3 wattmètres est possible.

le type de système est un disjoncteur tripolaire avec un transformateur de courant neutre externe et un ENVT, ou si le type de système est un disjoncteur quadripolaire

type de système = 41

  • Les mesures des tensions phase à phase sont disponibles.

  • Les mesures des tensions phase-neutre sont disponibles.

  • La mesure du courant neutre est disponible.

  • La méthode avec 3 wattmètres est possible.

Ce tableau présente le texte à choisir sur l'afficheur du déclencheur MicroLogicE selon le type de système déterminé précédemment :

Si...

Alors

type de système = 31

sélectionner 3W3ct

type de système = 40

sélectionner 4W3ct

type de système = 41

sélectionner 4W4ct

Signe de la puissance

Sur les déclencheurs MicroLogic P et H, le signe de la puissance est configuré à l'aide de l'IHM MicroLogic ou de la commande de configuration du signe de la puissance (code de commande = 47240).

Sur les déclencheurs MicroLogic E, le signe de la puissance est configuré en utilisant l’IHM MicroLogic uniquement.

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

A/E/P/H

Description

0x0CF3

3316

R-WC

INT16U

0-1

E/P/H

Signe de la puissance :

0 = la puissance active circule de l'amont (haut) vers l'aval (bas) (réglage d'usine).

1 = la puissance active circule de l'aval (bas) vers l'amont (haut).

Signe de la puissance réactive

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

A/E/P/H

Description

0x0CF4

3317

L/E

INT16U

0-1

E/P/H

Convention de signe s'appliquant à la puissance réactive :

0 = autre convention IEEE

1 = convention EEE et CEI (réglage d'usine) (1)

(1) Avec le déclencheur MicroLogic E, convention CEI uniquement.

Signe du facteur de puissance

La commande de configuration du signe du facteur de puissance (code de commande = 47241) configure le contenu du registre du signe du facteur de puissance.

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

A/E/P/H

Description

0x0CF5

3318

R-WC

INT16U

0-2

E/P/H

Convention de signe s'appliquant au facteur de puissance et au facteur de puissance fondamentale (cosϕ) :

0 = convention CEI

1 = autre convention IEEE

2 = convention IEEE (réglage d'usine) (1)

(1) Avec le déclencheur MicroLogic E, convention CEI uniquement.

Convention de calcul de la puissance réactive

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

A/E/P/H

Description

0x0CF6

3319

L

INT16U

0-1

H

Convention de calcul de la puissance réactive :

0 = fondamentale uniquement

1 = harmoniques incluses (réglage d'usine)

Mode d'accumulation d'énergie

La commande de configuration du mode d'accumulation d'énergie (code de commande = 47242) configure le contenu du registre du mode d'accumulation d'énergie.

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

A/E/P/H

Description

0x0CFB

3324

R-WC

INT16U

0-1

E/P/H

Mode d'accumulation d'énergie:

0 = accumulation absolue (réglage d'usine) (1)

Ep = EpIn + EpOut

Eq = EqIn + EqOut

1 = accumulation signée

Ep = EpIn - EpOut

Eq = EqIn - EqOut

(1) Avec le déclencheur MicroLogic E, seuls des calculs absolus sont disponibles.

Temps de demande

La commande de configuration de la demande de courant (code de commande 47243) configure le contenu des registres 3351 et 3352.

La commande de configuration de la demande de puissance (code de commande 47244) configure le contenu des registres 3354 et 3355.

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

A/E/P/H

Description

0x0D16

3351

L/E

INT16U

0-1

E/P/H

Méthode de calcul de la demande de courant (type de fenêtre) :

0 = fenêtre de temps, glissante

1 = thermique, glissante (réglage d'usine) (1)

0x0D17

3352

R-WC

x1

min

INT16U

5-60

E/P/H

Durée de la fenêtre de calcul de la demande de courant, réglable par incréments de 1 minute.

Le réglage d'usine est 15 minutes (2).

0x0D19

3354

R-WC

INT16U

0-5

E/P/H

Méthode de calcul de la demande de puissance (type de fenêtre) :

0 = glissante (fenêtre de temps) (réglage d'usine)

1 = glissante (thermique) (1)

2 = bloc (fenêtre de temps)

5 = synchronisé sur la communication

0x0D1A

3355

R-WC

x1

min

INT16U

5-60

E/P/H

Durée de la fenêtre de calcul de la demande de puissance, réglable par incréments de 1 minute.

Le réglage d'usine est 15 minutes.

(1) Avec le déclencheur MicroLogic E, seule l'option de fenêtre glissante thermique est disponible.

(2) La durée en minutes de la fenêtre de calcul de la demande en courant définie dans le registre est utilisée pour le courant maximum I1, I2, et pour les fonctions de protection I3 et IN. Lorsque ces fonctions sont activées, il est possible de modifier la durée de la fenêtre de calcul que le capot de protection du cadran soit fermé ou non, que l'accès à distance soit autorisé (MicroLogic) ou non, et que le superviseur connaisse le mot de passe pour le contrôle d'accès à distance ou non.

Tension nominale

La commande de configuration de l'affichage Vn de la tension primaire nominale (code de commande = 47245) configure le contenu du registre de la tension nominale.

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

A/E/P/H

Description

0x258F

9616

R-WC

1

V

INT16U

100-1150

E/P/H

Tension primaire nominale Vn sur le transformateur de tension.

Réglage d'usine = 690 V

0x2590

9617

L/E

1

V

INT16U

100-690

P/H

Tension secondaire nominale sur le transformateur de tension.

Réglage d'usine = 690 V

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?